Hier finden Sie Antworten rund um die Themen Maschinensicherheit, Betriebssicherheitsverordnung, Richtlinien und Normen. Oder profitieren Sie vom Fachwissen unserer Experten und stellen Sie ihnen Ihre individuelle Frage.
FAQ: Recht und Normen
Sie suchen nach Antworten rund um die Maschinensicherheit?
FAQ-Übersicht: Recht und Normen
Kategorie
Filter zurücksetzen
- Muss bei Betätigung des Not-Halts einer Maschinenanlage der Not-Halt an jeder Einzelmaschine rückgestellt/quittiert werden?
- Welche Farbe muß ein Bereich-Stopp-Taster haben?
- Können ein- und zweikanalige Not Halte an einer Anlage zusammen eingesetzt werden?
- Wann spricht man von einer "befähigten Person"?
- Wann gilt eine Förderstrecke als nicht mehr begehbar?
- Gibt es eine Norm, in welcher steht wie hoch die geminderte Geschwindigkeit z.B. von Förderbändern sein darf, wenn das Förderband nicht eingehaust ist?
- Was ändert sich mit der Norm EN ISO 12100?
- Was ist der Unterschied zwischen Typ A-, B- und C-Normen?
- Ist es zur Vereinfachung einer Schaltung (nach Kat. 4 aufgebaut) möglich, möglichst viele Not-Halt-Taster in Reihe zu schalten?
- Muss ein Betriebsartenwahlschalter sicher ausgewertet werden?
- Was versteht man unter einer Gesamtheit von Maschinen?
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
War dieser Artikel hilfreich?