Visualisierung für das Automatisierungssystem PSS 4000

Das Auge des Automatisierungssystems PSS 4000

Visualisierung für das Automatisierungssystem PSS 4000

Mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie das Automatisierungssystem PSS 4000 immer im Blick: sowohl lokal, als auch per Fernzugriff. PASvisu informiert Sie stets über den aktuellen Prozess Ihrer Maschinen und Anlagen! Maschinenstillstandszeiten und lange Fehlersuche gehören somit der Vergangenheit an.

Neben der Systemdiagnose, die von der Hardware des Automatisierungssystems selbst durchführt wird, kann PASvisu auch die in PAS4000 projektierte Prozessdiagnose anzeigen. PASvisu zeigt diese Diagnose auf einem PMI, einem PC oder auch auf Smartphone und Tablet an. So visualisieren Sie Ihre Maschinen und Anlagen einfach und intuitiv!

Das besondere Plus:

PASvisu ist optimal abgestimmt auf das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz. Die Steuerungssoftware PAS4000 lässt sich einfach mit der Visualisierungssoftware PASvisu verknüpfen. So entsteht eine perfekte Symbiose aus Steuerung und Visualisierung – für alle Phasen des Maschinenlebenszyklus.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 komplett im Blick

  • Visualisierung aller Prozesswerte des Automatisierungsprojekts
  • zukunftssicher und plattformunabhängig
  • gemeinsame Datenbasis PAS4000 und PASvisu
  • kürzere Projektzeiten durch Verlinkung zwischen PAS4000 und PASvisu
  • schnelleres Engineering, da manuelle Eingabe und Zuordnung von Variablen entfällt
Das Automatisierungssystem PSS 4000 komplett im Blick

Visualisierung als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000

Visualisierung als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000

Sie können die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu direkt mit dem Steuerungsprojekt aus der Software PAS4000 heraus verlinken. Dadurch erhalten Sie automatisch den vollen Zugriff auf alle im Projekt angelegten Prozessvariablen sowie den gesamten Namensraum des Automatisierungssystems. Auf diese Weise rufen Sie Informationen, wie die Checksumme des Projekts oder die Firmware-Version, der Steuerung PSSuniversal  PLC ab. So profitieren Sie von kürzeren Projektlaufzeiten und schnellerem Engineering.

PASvisu zeigt die in der Steuerung projektierten Bausteine als vordefinierte Kacheln gruppiert an. Alle im Steuerungsprojekt verwendeten Softwarebausteine sind automatisch in PASvisu verfügbar und können direkt zur grafischen Bausteindiagnose eingesetzt werden. Alle relevanten Variablen sind bereits mit diesen Pilz Hardware-Kacheln verlinkt. Die Diagnoseliste (Alarme und Abhilfemaßnahmen) sowie die Historie können ebenfalls angezeigt werden. Außerdem steht Ihnen eine Kachel mit dem LED-Status der PSS 4000-Hardware zur Verfügung.

In allen Branchen einsatzbereit

Unser Produktspektrum: Visualisierungssoftware für PSS 4000

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334