Wirtschaftliche Lösungen für die sichere Automation – inklusive umfassender Dienstleistungen: Das ist der Schwerpunkt von Pilz auf den regionalen Fachmessen für Industrieautomation „all about automation“ in Friedrichshafen (05. bis 06. April 2022) sowie in Düsseldorf (11. bis 12. Mai 2022) und Heilbronn (18. bis 19. Mai 2022). Der Automatisierungsexperte zeigt modulare Schutztürsysteme, die den Anforderungen sowohl an Sicherheit als auch an Security gerecht werden. Daneben ist das weltweit erste modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ in Losgröße 1 Teil des Messeauftritts.
Ostfildern, 22.03.2022
Pilz auf der „all about automation“ 2022 in Friedrichshafen, Düsseldorf und Heilbronn - Individuell sicher
Auf dem Messestand zeigt Pilz anhand eines Modells die unterschiedlichen Möglichkeiten und Varianten der Schutztürabsicherung je nach Applikationsanforderung. In Aktion zu sehen sind alle flexibel einsetzbaren Komponenten für die Schutztürüberwachung und Zugangskontrolle. Dazu zählt neben dem mechanischen Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung auch das Türgriffmodul PSENmlock für die sichere Verriegelung und Zuhaltung bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e mit integrierter, optionaler Fluchtentriegelung, das sich im Speziellen für komplexere Anwendungen eignet.
Hinzu kommt die Bedieneinheit PITgatebox mit neuen vorkonfigurierten Varianten mit Kombinationen aus Drucktastern, Schlüsselschaltern und Not-Halt-Tastern zur einfachen Bedienung von Schutztürsystemen. Zusammen mit der integrierten neuen Ausleseeinheit PITmode fusion bietet Pilz eine wirtschaftliche Lösung für die sichere Zugangsregelung zu Maschinen und Anlagen sowie die sichere Betriebsartenwahl. Die Lösung deckt so die Anforderungen an Safety & Security ab. Mit der konfigurierbaren, sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 stellt Pilz zudem eine zukunftsichere Lösung für die Realisierung zahlreicher Sicherheitsfunktionen bei maximal flexiblem Einsatz vor.
Safety in Losgröße 1
Neben der Schutztürabsicherung ist auch das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ zu sehen. Es lässt sich individuell über das Onlinetool myPNOZ Creator ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen. myPNOZ überwacht die Sicherheitsfunktionen Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Zweihand IIIA/C und Zustimmtaster. Das Produkt wird vormontiert, eingestellt sowie getestet geliefert und ist somit ein installationsfertiges und komplett individualisiertes System. Über die Steckreihenfolge ist die Logik der Verknüpfung der Sicherheitsfunktionen bereits definiert, Programmier-Kenntnisse sind daher nicht notwendig. Besucher des Messestands können den myPNOZ Creator auf den Messen testen und ihre Sicherheitslösung live kreieren.
Safety & Security Talk
In der Talk Lounge inmitten der Messehalle laden Experten von Pilz zudem im Themenblock „Safety & Security“ zu einem vertieften Wissensaustausch im Vortrag „Schutztürlösungen - aber sicher!“ ein und sprechen über neue Lösungen zum Überwachen, Zuhalten und Bedienen von Schutztüren. Die Vortragsreihe steht allen Besuchern kostenfrei zur Verfügung.
Mehr zum Messeauftritt unter:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: 0711 / 3409 - 158
E-Mail: publicrelations@pilz.com