中国 | 中文

奥斯菲尔敦, 2014年3月6日

Pilz PITmode 机床操作模式选择开关的最新设计 - 适应国际应用

Pilz 久经考验的 PITmode 操作模式选择开关现推出全新设计,可以为机床提供可选图符。使用标准符号可以更好地适应国际应用。 PITmode 在一个紧凑型单元中集成了两项功能:安全选择定义的操作模式,以及机床的使用授权。

控制系统能够可靠地检测定义的操作模式:由于具备自我监控功能,PITmode 能够安全地从一种操作模式切换至另一种。用户可以选择五种操作模式:自动模式、设置模式、限制条件下的人工干预、特殊模式/过程监控和维修模式。LED 显示器可以显示当前选择的操作模式和授权级别,不用担心篡改。PITmode 可用于高达 EN ISO 13849-1 的 PL d 以及 EN 62061 的 SIL CL 2 级别的安全应用。

PITmode:集使用授权和操作保护于一体
还可以控制机器的使用授权:每个操作员都可以通过编码密钥使用分配给他的机床功能或机床操作模式。借助于通过非接触射频识别技术发送的编码密钥 ID 号,可以在机器控制系统中选择个人的授权级别。如此一来,PITmode 就可以使用通用编码方式提供高水平的使用和操作保护。

Pilz 在 9 号厅,17 号展台展出。更多信息:https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
上海

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn