今天,2023年06月29日,“Machinery regulation (EU) 2023/1230”(以下简称:机械条例)在欧盟官方杂志上公布。机器制造商和运营商有42个月的时间来满足对工厂和机器的新要求。该条例对如何处理机器上的重大修改以及需要检查的机器提供了更精确的规范。更重要的是,它还考虑到了数字化和工业信息安全的日益重要性。Pilz的专家们通过全面的服务帮助公司成功实施新功能。
奥斯菲尔登, 2023年6月29日
Pilz帮助您实施改变后的要求 - 新的《机械条例》已经发布!
机械指令2006/42/EC在机械的功能安全方面一直具有特殊的意义。这是因为它涉及到欧洲基本和强制性机械安全要求的标准化。现在作为《机械条例》重新发布,其规范已经升级到了最新的水平。
强制性网络安全
新法规继续涵盖机械和相关产品,但安全组件现在也包括软件。它更加明确了何时对现有工厂和机械进行了实质性的修改,因此必须进行新的CE符合性评估。如果发生了实质性的修改,用户将成为制造商,并承担所有的义务。新的《机械条例》在“潜在高风险机械”下列出了六个机器类别 (包括人工智能),机器制造商不能再像以前那样,结合协调标准自我声明符合要求。今后,必须有一个公告机构参与。
新品:与《机械指令》相比,《机械条例》并不单纯关注安全问题,而是在“基本健康和安全要求(EHSR”中的“防止腐败”下,将网络安全作为一个保护目标。 绝不允许网络安全威胁损害机器的安全功能。对于某些制造商而言,这意味着对其现有安全概念进行修订。
技术现状
有些事情也比较简单:在某些框架条件下,数字操作手册和数字欧盟符合性声明是可能的。只有在客户的要求下才必须提供硬拷贝。
“总而言之,新法规考虑到了过去几年的技术变化”,Pilz公司标准部副总裁Klaus Dürr说。“在规定的42个月过渡期,各标准委员会现在有很多工作要做。在《欧盟机械条例》生效之时,相关标准是否会作为协调标准出现,这将是一个有趣的问题。”
机器制造商并不孤单
Pilz多年来一直为机器制造商提供全面的机械安全服务组合,从安全分析到确认和CE标志。Pilz的专家在根据《机械条例》的要求对工厂和机械进行重大修改时,向客户提供建议。Pilz还关注新的规范性安全要求 - 因为工业信息安全可确保机器安全的完整性:这就是为什么公司在其服务中增加了工业安全的相关培训。
关于新机械条例的更多信息,请点击这里
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn