在“操作与监控”产品领域,Pilz提供11种新型PITgatebox控制单元,这些控制单元可用于简单操作安全门开关与系统。带有集成式读取器单元的PITreader还通过支持直观的访问授权控制将安全性与工业安全相结合。
奥斯特菲尔登, 2021年1月13日
Pilz SPS Connect 2020 – 新型控制单元PITgatebox在安全、可靠地操作安全门的同时具有更高的灵活性
PITgatebox控制单元现在总共有15种预配置型号,可提供各种组合选项,其中包括按钮、开关、急停按钮以及用于用户身份验证的PITreader读取器单元。因此,用户可在包装、机器人、工厂自动化或木工领域中灵活地实现他们自己的安全门应用。PITgatebox支持简单地操作安全门开关或系统,但操作员也可以通过触摸按钮直观地执行激活、停止或重置设备或机器等命令。
可靠操作的稳健设计
PITgatebox的所有型号均由防护等级为IP65的高品质压铸锌金属外壳制成,可耐受冲击、振动和碰撞,因此具有高可用性。还提供用于控制元件的适当附件。由于采用了超薄设计,您可以在标准型材系统上快速轻松地安装控制单元。12针M12连接与可旋转端盖可确保简单、灵活的安装,几乎无需接线。因此,PITgatebox可快速使用。
一起管理安全与工业安全
为通过PITgatebox进行简单的访问权限控制,Pilz还提供带集成式读取器单元PITreader的两种型号。用户通过RFID编码密钥获得访问设备或机器的个人权限,在访问安全门时,他们使用该密钥来进行身份验证,在PITreader中读取密钥,然后授予适当的访问权限。也可以基于成功的身份验证控制停止、解锁、锁定或重置机器等命令。由于只有授权人员才能使用机器,因此可以防止机器被滥用或操纵,并减少停机。
用于安全门防护的模块化系统
如果将新型控制单元PITgatebox与Pilz的安全门系统PSENmlock或PSENslock以及可配置小型控制器PNOZmulti 2结合使用,则用户可获得一套可简化安全门操作并针对其个性化需求量身定制的解决方案。
有关该产品的更多信息,请访问www.pilz.com/pitgatebox
Pilz SPS Connect:更多信息请访问: www.pilz.com/de-DE/sps
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn