奥斯菲尔登, 2021年4月7日

Pilz是虚拟汉诺威工业博览会2021的参展商,在传感器技术,小型控制器和工业安全领域进行了创新,重点关注个性化,数字化和安全

在世界最大的工业展览会上,自动化专家Pilz将利用其在虚拟展览会上的展示,展示“工业转型”的主题如何在当今的行业中实施——包括安全。该公司将专注于个性化和数字化。这些都反映在新产品中:Pilz将超越模块化安全系统和小型控制器PNOZmulti 2领域以及工业安全领域,将重点关注其最新创新:2月推出的安全继电器myPNOZ。Pilz专家将现场解答在线访问者关于此产品亮点的问题。

在Pilz的展会直播 "我的安全--从客户愿望到个性化安全解决方案"(2021年4月14日,星期三,15:00 - 15:25)中,来自Pilz的专家将揭示创新安全继电器myPNOZ的与众不同之处:从数字化采购流程、直观的在线工具myPNOZ Creator和在Pilz生产中的定制组装到为客户快速、简单的安装。模块化安全继电器的“简单逻辑”等功能是另一个重点领域;这些特性将通过一个应用实例进行说明。我们将展示,通过myPNOZ,Pilz如何提供安全的解决方案,按照客户特定的个性化批量要求进行组装。之后, Pilz 的专家将直接回答您的问题。

实施安全门解决方案--安全可靠
虚拟展台的另一个关键问题是如何有效地保护安全门,以及在各自应用中发挥作用的安全和安防要求产品重点是 PSENmlock 手柄模块,这是 Pilz 的模块化安全门系统的补充:作为全面安全解决方案的一部分,新的手柄模块具有集成式执行器和集成式逃生释放装置。结合安全门传感器 PSENmlock (安全联锁) 和安全门锁 (安全联锁) , 按钮单元 PITgatbox (带 可选集成访问权限系统 PITreader),用于安全系列连接的诊断解决方案 安全设备诊断小控制器 PNOZmulti 2, 它代表了一种可单独调整的灵活解决方案,适用于可进入的安全门。

作为安全监视器的小型控制器
安全门监控的完整解决方案与Pilz可配置的安全小型控制器 PNOZmulti 2一起出现,但这并不是全部 - PNOZmulti 2是广泛区域的安全组件。从现在开始,借助新模块,可以使用可配置的小型控制器灵活地实施更多应用程序或实施方案:燃烧器管理完全在应用程序的热点中。新模块具有四个数字量输入和四个不同的继电器输出PNOZ m EF 4DI4DORD,可用于基本装置PNOZ m B1 Burner。它使用户能够可靠地控制依赖设备的安全功能。例如,新模块允许您安全地控制和监控炉内燃烧器上的安全阀,燃烧空气压力或点火。

对运动事件做出快速反应!
对运动应用的监控也在PNOZmulti 2上进行了优化。新的运动监控模块PNOZ m EF 1MM2DO扩展了驱动技术的应用领域,并使用级联和延迟停机保护资本货物和机械:该模块与基础单元PNOZ m B0或PNOZ m B1一起安全监控轴。可以为每个模块创建一个独立模块程序 (MIQ) ,以便直接控制安全数字量输出。优势:对运动事件的快速反应时间。

使用Pilz确保自动化网络的安全
工业安全是一个重要的问题,包括对Pilz来说:在汉诺威工业博览会上,安全专家将展示其工业安全网桥防火墙的新固件,该固件为工业自动化网络提供全面保护。从现在起,用户可以应用它为可配置的安全小型控制器PNOZmulti和来自Pilz的自动化系统PSS 4000提供应用程序级的安全保护,但这并不是全部!防火墙现在还保证检查 Pilz 产品范围之外的任何其他用户的数据通信。

关于我们展览的更多信息

 

在今年的虚拟汉诺威工业博览会上,自动化公司Pilz将展示汉诺威工业博览会的主题“工业转型”在当今的行业中如何实施——包括安全。
在今年的虚拟汉诺威工业博览会上,自动化公司Pilz将展示汉诺威工业博览会的主题“工业转型”在当今的行业中如何实施——包括安全。

在今年的虚拟汉诺威工业博览会上,自动化公司Pilz将展示汉诺威工业博览会的主题“工业转型”在当今的行业中如何实施——包括安全。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn