中国 | 中文

奥斯特菲尔登, 2020年7月15日

Pilz的PNOZmulti 2安全小型控制器用于燃烧器管理应用

该产品首次用于燃烧器及整个熔炉的的安全控制和监控:自软件工具PNOZmulti Configurator的10.12版本起,Pilz的PNOZmulti 2安全小型控制器的新基础单元PNOZ m B1 Burner就支持同时监测和安全监控燃炉。

燃烧器、热电厂和机械制造商需要考虑大量的法律和规范要求:有了PNOZ m B1 Burner,不仅可以轻松配置各种燃烧器应用,还可以同时监控与设备相关的安全功能。

全新的基础
该燃烧器基础单元受相应的软件工具 PNOZmulti Configurator(版本10.12以后)的支持。该工具现在提供一个燃烧器功能块,用于基础单元PNOZ m B1 Burner的配置。该全新的软件元件通过了相关的欧洲标准认证,包括EN 298和EN 50156。因此,燃烧器满足严苛的安全要求。

燃烧器满足各种不同的要求
燃烧器功能块通过灵活的配置模拟电子自动燃烧器控制系统的先进功能。因此,它能够管理整个设备。用户可以节省燃炉的设计和工程时间。这意味着各种类型的燃烧器 - 如主燃烧器和副燃烧器,直接或间接点火,低温或高温运行 - 均可以安全地监控。

关于本产品的详细信息可在此处获取

Pilz的PNOZmulti 2安全小型控制器的新基础单元PNOZ m B1 Burner首次用于控制和监测燃烧器本身及安全管理整个燃炉。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz的PNOZmulti 2安全小型控制器的新基础单元PNOZ m B1 Burner首次用于控制和监测燃烧器本身及安全管理整个燃炉。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz的PNOZmulti 2安全小型控制器的新基础单元PNOZ m B1 Burner首次用于控制和监测燃烧器本身及安全管理整个燃炉。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn