Pilz是第一家获得TÜV SÜD颁发的UKCA(英国符合性评估)证书的公司,其模块化安全继电器myPNOZ获得该证书。该证书证实,即使在2023年1月之后,这种新型的模块化、批量大小为1的安全继电器也符合英国市场的标准,因此可以随时使用。由于英国脱欧,在欧盟使用的现有CE标志在大不列颠(UK)联合王国将被UKCA证书取代,该证书将在那里适用。
奥斯菲尔登, 2022年6月28日
Pilz安全继电器myPNOZ获得TÜV Süd的英国UKCA(英国合格评定)证书 - 经认证可在英国使用
认证确保了在大不列颠及北爱尔兰联合王国以外的客户在其工厂和机械中使用Pilz myPNOZ时,可以继续按照指令向英国出口。TÜV Süd是英国政府商业、能源和工业战略部(BEIS)正式认可的测试机构,在2022年初确认模块化安全继电器myPNOZ符合UKCA。
为英国提供更多的PNOZ安全继电器
在这次成功批准后,TÜV南德将与自动化专家Pilz合作,对PNOZ系列安全继电器的更多设备进行UKCA认证。因此,即使英国脱欧过渡期在2023年1月1日结束,也会有一个全面的PNOZ产品组合可以与其他Pilz产品一起进口到英国。
英国脱欧后UKCA取代CE标志
UKCA质量标志取代了欧盟单一市场的CE标志,在2022年底之前,英国市场将继续接受CE标志用于产品审批。一旦过渡期结束,所有出口和销售到英国(英格兰、威尔士和苏格兰)的产品都必须获得UKCA认证。
myPNOZ–新一代安全继电器
Pilz为其新型模块化安全继电器myPNOZ开发了一个数字化的通用概念,从选择到订购:myPNOZ使您能够根据客户的具体要求单独建立安全解决方案,批量大小为1。 myPNOZ监测以下安全功能:E-STOP、安全门、光幕、双手控制(IIIA/C)和使能开关,并由一个头部模块和最多八个扩展模块组成,可以自由组合。在对应的在线工具myPNOZ Creator中,客户基于需求从广泛的选择中构建自己的解决方案。
关于UKCA认证的详细信息,请点击这里
技术支持
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn