中国 | 中文

奥斯特菲尔登, 2020年3月12日

在杜塞尔多夫举办的“Interpack 2020 - 加工和包装配件贸易展”上,Pilz位于18号展厅的18B02展台 - 实现安全可靠的包装!

在今年的“Interpack 2020 - 加工和包装配件贸易展”上,自动化公司Pilz将关注面向包装机械的灵活系统解决方案。主要关注范围从机械安全延伸到包装领域的工业信息安全。自动化专家的主题重点将是安全访问控制领域。

莅临Interpack 展会的嘉宾可以亲身体验Pilz安全门模型,从而了解模块化安全门系统包装行业的广泛应用选项。

确保整条生产线安全
Pilz的模块化安全门系统包括各种个性化安全门解决方案,完美适应包装行业最具多样化的应用需求。不同元件灵活组合,以适应不同应用。“串联连接的PSENmlock安全门传感器”可与Pilz的安全设备诊断解决方案结合使用以提供额外价值,特别适用于在包装过程中需要频繁、重复干预的应用:因此,可能对各个开关和门进行针对性的有效控制。

安全始于访问控制
设备和机器的安全访问管理在包装行业中也是必不可少的。自动化解决方案应涵盖这方面。在这方面,Pilz拥有可配置安全小型控制器PNOZmulti 2,可以提供操作模式选择和访问权限管理。作为系统解决方案,小型控制器与操作模式选择和访问授权系统PITmode中的阅读器单元PITreader相结合,可实现全面的访问控制和功能安全的操作模式选择。在这种情况下,由于采用编码式RFID应答器钥匙技术,“安全的”可追溯性得到保证。这就是该解决方案包括一个小控制器以及操作模式选择和访问授权系统的原因,因为可以确保生产包装循环在安全和工业信息安全方面是安全的。

通过硬件实现全面安全理念
包装机需要独立的安全概念以实现最佳操作效率,无论它是否涉及初级包装、二次包装或终端包装。例如,工业信息安全领域 – 特别是敏感数据保护 – 正变得越来越重要,以保证包装机的可用性。这需要在安全和安防方面采取全面的方法,并由适当的硬件解决方案给予支持。在杜塞尔多夫,Pilz将展示应用程序防火墙SecurityBridge如何保护Pilz的PNOZmulti可配置小型安全控制器和PSS 4000自动化系统免受基于网络的攻击和未经授权的访问,尤其是在食品或制药行业。因此,可以阻止针对包装线的外部操纵或攻击。

Pilz在18号厅,18BO2号展台展出。Pilz参展更多信息请访问:www.pilz.com/interpack

莅临Interpack展会的嘉宾可以在Pilz展台上亲身体验Pilz安全门模型,从而了解模块化安全门系统在包装行业的广泛应用选项。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)
莅临Interpack展会的嘉宾可以在Pilz展台上亲身体验Pilz安全门模型,从而了解模块化安全门系统在包装行业的广泛应用选项。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)

莅临Interpack展会的嘉宾可以在Pilz展台上亲身体验Pilz安全门模型,从而了解模块化安全门系统在包装行业的广泛应用选项。(图片:Pilz GmbH & Co. KG)

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn