奥斯菲尔登, 2021年5月19日

德国创新奖(GIA)认可了皮尔磁可定制小批量生产的安全继电器 - myPNOZ背后的的创新精神:电子技术领域的“赢家”!

总部位于巴登符腾堡州的自动化公司Pilz因新一代可定制的安全继电器myPNOZ而被评选为 "电子技术 "类获奖者。这是首次,客户可以使用Creator来简单地 "在线创建 "他们自己的安全继电器,这一切充分体现了Pilz的工业4.0精神。德国创新奖旨在表彰那些在所有工业领域中以用户为中心、与早期解决方案相比具有附加值的产品和解决方案。

“数字化一直以来着眼于内部IT基础设施的同时,通过软件为客户实现增值。myPNOZ已经在这方面做出了成绩,该奖项也是一种认可和证实。感谢我们所有参与开发myPNOZ的工作人员”。Pilz集团的两位总裁Susanne Kunschert和Thomas Pilz如是说。

创新水平的著名奖项
德国创新奖由德国设计委员会颁发,该委员会成立于1953年,是全球领先的设计、品牌和创新方面的交流和知识传递中心。根据以下标准对提交材料进行评估:创新水平,用户利益和成本效益。创新战略应考虑到社会、生态和经济可持续性等方面,以及能源和资源的使用。由来自工业、科学、机构和金融部门的独立、跨学科专家组成的评审团认为,myPNOZ符合这些标准。

myPNOZ实现了批量生产的安全性
通过myPNOZ,Pilz可以为客户提供量身定制,且随时可用的安全解决方案。借助在线工具myPNOZ Creator,选择和订购更加轻松。它在交付时已预先组装、设置和测试,因此是一个完全个性化的安全系统,可以随时安装。Pilz创建了一个通用的数字平台,这是生产客户创建的安全继电器的基础,或从批量大小1开始。但是,对客户而言,更重要的是工程期间节省的时间:该工具可同时创建逻辑图像、Eplan宏和安全矩阵,并提供给客户下载。

关于产品的更多信息,请访问:这里

 

作为2021年德国创新奖的 “赢家”,新一代安全继电器myPNOZ为工业数字化方面做出了贡献:它使Pilz能够提供安全的解决方案,并根据 “他们” 特定的个性化的要求提供给客户。(图片:© Pilz GmbH & Co. KG)
作为2021年德国创新奖的 “赢家”,新一代安全继电器myPNOZ为工业数字化方面做出了贡献:它使Pilz能够提供安全的解决方案,并根据 “他们” 特定的个性化的要求提供给客户。(图片:© Pilz GmbH & Co. KG)

作为2021年德国创新奖的 “赢家”,新一代安全继电器myPNOZ为工业数字化方面做出了贡献:它使Pilz能够提供安全的解决方案,并根据 “他们” 特定的个性化的要求提供给客户。(图片:© Pilz GmbH & Co. KG)

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn