奥斯特菲尔登, 2021年1月14日

自动化组件的数字业务模型是通往工业4.0的另一个里程碑 - 批次1中的安全性

工业4.0不只是优化现有流程:自动化公司Pilz为其最新的模块化安全继电器myPNOZ提出了一种通用的数字化概念 – 从订购到调试。作为工业数字化的里程碑:借助myPNOZ,Pilz可提供根据客户的具体批次1要求打造的安全解决方案。

安全继电器用于安全地监控机器上的功能,例如急停或压力机上的双手控制。自动化公司Pilz于1987年推出了世界上首款安全继电器,其新型安全继电器myPNOZ通过各种设备类别和模块为设备结构和配置提供了数百万种选择。
为提供这种量身定制的安全性,Pilz为其新产品创立了一个通用的数字基金会。目的在于与客户共同制造其各自的自动化产品。

一种产品,无限可能
第一步是让用户通过相应的在线工具myPNOZ Creator在线记录其需求。在myPNOZ Creator中,用户(即客户)构建解决方案,以满足各种可能性的需求。然后,用户将获得量身定制的产品:通过插入序列预先定义安全功能的逻辑操作,无需软件知识,myPNOZ在交付后可立即安装。简化的配置与安装过程是该产品的特色。
由于采用了连续的自动化工作流,规格和所有其他信息在传递时不会出现从订单到生产再到分发的媒体冲突。Pilz也致力于产品分散性:产品由半成品组装而成,经过了完全配置,并在生产工厂或必要时直接在交货仓库中进行最终测试。客户可在短时间内获得“他们的”myPNOZ – 已准备好调试。只需一把用于控制柜安装的螺丝刀。

可降低复杂性的新方法
“对于我们的myPNOZ,我们所做的不只是开发新的继电器硬件。对我们和客户而言,处理Pilz产品的一般方式也是全新的。我们不是在改造安全自动化世界,我们是在以不同的方式进行设计,以便为客户提供更多便利”,Pilz GmbH & Co. KG的管理合伙人Thomas Pilz解释说。
“myPNOZ在工业组件的选择、订购和安装方面为用户带来了全新的客户体验。工具支持简化了选择和订购,有助于防止错误。这是非常重要的一点,尤其是对于防护人员和机器的安全继电器”,Thomas Pilz解释了为客户带来的好处。
“通过提供myPNOZ Creator,将所有必要的生产过程联网,例如,使用特殊的装配工作台,我们成功地克服了这种个性化产品所蕴含的复杂性”,Thomas Pilz总结道。

自动化、IT和OT之间的交互
正如myPNOZ那样,自动化、OT(办公技术)和IT联网是一次性生产更多样化产品的基础。“有趣的是:产品开发本身并不负责数字业务模型,IT部门的参与尤为重要。每当公司内部将话题转向工业4.0时,必须一开始就包含IT基础设施”,Thomas Pilz强调说。

凭借创新的安全继电器myPNOZ,Pilz为工业数字化树立了一个里程碑:它使Pilz能够根据客户的具体批次1要求为其提供安全解决方案。(图片:Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)
凭借创新的安全继电器myPNOZ,Pilz为工业数字化树立了一个里程碑:它使Pilz能够根据客户的具体批次1要求为其提供安全解决方案。(图片:Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

凭借创新的安全继电器myPNOZ,Pilz为工业数字化树立了一个里程碑:它使Pilz能够根据客户的具体批次1要求为其提供安全解决方案。(图片:Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn