Portugal | português

06/11/2014

EN ISO 14119: Uma nova abordagem à série de dispositivos de bloqueio

Introdução de normas e relatório técnico para o mascaramento de falhas

A introdução das normas EN ISO 13849 e IEC 62021 para o desenho da parte do sistema de comando relativo à segurança máquinas revolucionou a forma de compreender a segurança e contemplar, entre outros, aspetos quantitativos, como índices de cobertura de diagnóstico e valores probabilísticos.

Outras normas harmonizadas tipo B1/B2 e C foram influenciadas por esta nova abordagem ao ponto de serem substituídas, ou, modificadas.


Mascaramento de falhas e relatório ISO/TR 24119

A norma EN ISO 14119 abrange pontos que anteriormente não foram tidos em conta, como o mascaramento de falhas. Esta norma está harmonizada com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE desde abril de 2014. É conveniente familiarizar-se, logo que possível, com o texto deste documento publicado pela Organização Internacional de Normalização (ISO) em 2013, que introduz novas definições, novas secções e uma nova classificação dos tipos de dispositivos que podem ser encontrados no mercado.

No relatório técnico ISO/TR 24119, ainda em processamento e que serve de guia de aplicação da norma EN ISO 14119, encontra-se a definição de mascaramento de falhas, que se define como a não deteção, ou, diagnóstico de uma falha, ou, erro perigoso num sistema de comando de segurança.

Este relatório aprofunda a forma de analisar circuitos compostos por interruptores de segurança com contactos sem potencial. Essas aplicações nas quais encontramos máquinas com várias proteções e que requerem PLd ou PLe devem ser submetidas a uma avaliação rigorosa para analisar a sua conformidade com a norma EN ISO 14119.

EN ISO 14119: Uma nova abordagem à série de dispositivos de bloqueio
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Contato da imprensa

Telefone:
Email: info@pilz.pt