“작동 및 모니터링” 제품 영역에서, 필츠는 안전 게이트 스위치와 시스템을 간단히 조작하는 데 사용할 수 있는 PITgatebox의 새로운 11개 제어 유닛 타입을 제공합니다. 리더 유닛 PITreader가 통합된 타입은 접근 권한을 직관적으로 제어하도록 하여 안전을 산업 보안과 결합시킬 수도 있습니다.
Ostfildern, 2021. 1. 13.
SPS Connect 2020에서의 필츠 – 안전 게이트를 조작할 때 더 뛰어난 유연성을 발휘하는 PITgatebox의 새로운 제어 유닛 타입 - 안전한 보안 작동
제어 유닛 PITgatebox는 총 15가지의 사전 구성된 타입이 있으며, 푸시버튼, 스위치, 비상 정지 푸시버튼, 사용자 인증용 리더 유닛 PITreader 등으로 이루어진 다양한 조합 옵션을 제공합니다. 결과적으로 사용자는 패키징, 로봇, 공장 자동화, 목공 등의 개별 안전 게이트 어플리케이션을 유연하게 구현할 수 있습니다. PITgatebox를 사용하면 안전 게이트 스위치 또는 시스템을 간편하게 작동할 수 있으면서도, 운영자는 버튼만 터치하면 플랜트 또는 기계류를 직관적으로 활성화, 정지 또는 리셋하는 등의 명령을 실행할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 작동을 보장하는 견고한 설계
모든 PITgatebox 타입은 충격, 진동 및 충돌에 대한 내성을 갖고 있어 뛰어난 가용성을 제공하는 IP65 방수 방진 등급의 고급 다이캐스트 아연 금속 하우징으로 구성되어 있습니다. 제어 요소에 적합한 액세서리도 사용 가능합니다. 슬림한 디자인의 이 제어 장치는 표준 규격의 프로파일 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 12핀 M12 연결 및 회전 가능한 엔드 캡은 최소한의 배선으로도 간단하고 유연한 설치를 보장합니다. 결과적으로 PITgatebox는 언제든 신속히 사용할 수 있습니다.
안전성과 산업 보안을 함께 관리
PITgatebox를 통해 접근 권한을 간편하게 제어할 수 있도록 리더 유닛 PITreader가 통합된 두 가지 타입도 제공합니다. 사용자는 안전 게이트에서 본인을 인증하는 데 사용하는 코드식 RFID 키로 플랜트 또는 기계에 대한 개별 접근 권한을 취득합니다. 키를 PITreader에서 읽히고, 적절한 권한이 있으면 액세스가 허가됩니다. 성공적인 인증이 이루어지면 기계 정지, 잠금 해제, 잠금, 리셋 등의 명령도 제어할 수 있습니다. 권한 있는 사람만 접근할 수 있으므로 오용 또는 임의 조작으로부터 기계를 보호할 수 있으며, 가동 중단 시간이 감소합니다.
안전 게이트 보호를 위한 모듈형 시스템
PITgatebox의 새로운 제어 유닛 타입을 필츠의 안전 게이트 시스템 PSENmlock 또는 PSENslock 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합하여 사용자의 개별 요구에 맞게 사용자 정의하면 간단한 안전 게이트 조작을 위한 완벽한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
제품에 대한 자세한 정보: www.pilz.com/pitgatebox
SPS Connect에서의 필츠: 자세한 정보: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 - 158
E-메일: publicrelations@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334