La valutazione della sicurezza delle macchine fornisce una panoramica completa dello stato di sicurezza e conformità delle macchine prese in esame nel corso di tale analisi. Inoltre, il cliente riceverà una lista di misure e/o check-list per identificare rapidamente gli interventi necessari volti a ottimizzare la sicurezza e la conformità alle leggi, alle norme e alle direttive applicabili.
Valutazione della sicurezza delle macchine
Il percorso veloce per ottenere un quadro generale relativo alla conformità con una checklist della sicurezza delle macchine
Panoramica efficiente dello stato di conformità delle machine
Alcune delle tue macchine sono in funzione da tempo e non le hai sottoposte a una valutazione aggiornata dei criteri di sicurezza e conformità? O hai acquistato una macchina o un impianto usati? In questo caso, ti serve avere un quadro generale dello stato di sicurezza di queste macchine secondo le norme applicabili e la legislazione vigente. Inoltre, ti occorrono informazioni sugli interventi urgenti di aggiornamento da adottare per soddisfare i requisiti applicabili in materia di sicurezza delle macchine, ad esempio in base alla Direttiva Macchine e per continuare a godere di una copertura completa in tema di responsabilità civile.
I nostri servizi
Valutiamo per te più macchine di un impianto produttivo in relazione ai requisiti applicabili in materia di sicurezza e conformità. Teniamo conto non solo delle leggi, delle norme e delle direttive applicabili nel luogo di utilizzo e/o di destinazione della macchina, ma, su richiesta, anche delle specifiche interne della tua azienda.
Riceverai da Pilz tutte le informazioni utili sullo stato di sicurezza delle macchine con il grado di dettaglio tecnico desiderato. Di conseguenza, non solo avrai a disposizione una dashboard chiara e completa con tutte le valutazioni, ma anche un elenco con tutte le proposte concrete d’intervento. La nostra checklist per la sicurezza delle macchine offre una panoramica rapida e comoda di tutte le macchine in esame. Sono disponibili due versioni della valutazione della sicurezza delle macchine. Il cliente può scegliere la versione più adatta.
Una gamma di soluzioni personalizzate sulla base dei tuoi requisiti
Tra 2 opzioni di questo servizio è possibile scegliere quella più idonea per le proprie esigenze. Può includere:
Level 1 | Level 2 | |
---|---|---|
Conformità sullo stato di safety Valutazione del rispetto dei requisiti di sicurezza con elenco di tutti gli scostamenti. La checklist basata sui requisiti contiene, oltre a una descrizione, anche un’analisi di ciascun requisito con il relativo stato di conformità. Sia il rispetto delle prescrizioni che la valutazione sono rappresentati graficamente (dashboard). |
|
|
Valutazione dei rischi principali Valutazione dei rischi principali maggiormente rilevanti sulla base del metodo prescelto: rimando al requisito, valutazione del rischio e descrizione inclusi. |
|
|
Controllo della documentazione Consente di verificare disponibilità e completezza della documentazione prevista per una macchina. |
|
|
Legge e conformità/Linee guida aziendali Fornisce una panoramica sullo stato di conformità basandosi sui requisiti aziendali e sull’ottemperanza ai requisiti internazionali e/o nazionali, ad es. alla “Direttiva sull’uso di attrezzature di lavoro 2009/104/CE”. |
|
|
Valutazione delle principali sottofunzioni di sicurezza Valutazione del PLr massimo raggiungibile per ogni sottofunzione testata. La valutazione prende in esame la qualità dei componenti, l’architettura, la diagnostica e la risposta ai guasti. |
|
|
Riduzione del rischio/Azioni raccomandate Lista di tutti i punti non conformi e delle misure correlate per la riduzione dei rischi affinché la macchina possa soddisfare le norme di pertinenza. |
|
|
Costo stimato per l’upgrade Sulla base del catalogo delle misure da implementare, viene generato un preventivo dei costi da sostenere affinché la macchina possa soddisfare le norme di legge di pertinenza. |
|
I vantaggi in breve
La Valutazione della sicurezza delle macchine Pilz è una procedura rapida ed efficiente che consente di ottenere un quadro generale sulla conformità rispetto ai requisiti rilevanti per la sicurezza delle macchine. Grazie alla valutazione tecnica delle macchine Pilz si ottimizzano tempi e costi.
- Ottimizzazione dei costi
Definiamo in anticipo con il cliente il grado di dettaglio della valutazione e lo adattiamo alle esigenze individuali. Sono disponibili due versioni del servizio. Il cliente può scegliere la versione migliore per le sue esigenze.
- Certificazione di conformità e responsabilità civile
L’esito per il cliente sarà una dashboard contenente un riepilogo chiaro di ciascun impianto o macchina, su misura di requisiti ed esigenze specifici. In tal modo si ottiene una panoramica dello stato di conformità attuale. Definiamo anche gli interventi necessari e le relative priorità. Per il cliente ciò si traduce in un notevole risparmio di risorse .
- Sicurezza
La valutazione della sicurezza delle macchine è stata sviluppata specificamente per le macchine esistenti. Tutti i controlli e le valutazioni hanno l’obiettivo di fornire una panoramica diretta dello stato della sicurezza delle macchine prese in esame e degli interventi necessari.
- Efficienza
La dashboard dei risultati e anche i singoli report possono essere riutilizzati internamente in modo individuale. Questa documentazione è già stata preconfigurata da Pilz con svariate opzioni di valutazione e analisi.
- Ottemperanza alle linee guida aziendali
È sempre possibile aggiungere i propri principi di controllo alla valutazione Pilz. In questo modo, anche le linee guida aziendali vengono tenute in considerazione sin dall’inizio.
- Internazionale
È possibile applicare lo stello metodo a livello globale in tutte le sedi aziendali del cliente. È inoltre possibile trasferire i risultati da una macchina di un paese a una macchina simile di un altro paese.
La valutazione della sicurezza delle macchine - In poche parole per una visione d’insieme veloce
Tutti i vantaggi dei servizi Pilz
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it