Sicurezza nell’automazione

I benefici dell’automazione sicura

Automazione significa molti vantaggi e benefici ed è impiegata oggi in numerosi settori in tutto il mondo. Grazie all’automazione delle macchine o anche di interi impianti di fabbricazione e produzione non vengono solo semplificati i processi ma anche incrementate qualità e produttività.

Tuttavia accade molto spesso che, nell’automazione industriale, l’aspetto della sicurezza venga trascurato, non solo a svantaggio del personale. Danni ai materiali e agli utensili e i conseguenti tempi di inattività sono solo alcune delle conseguenze negative. La situazione peggiora ulteriormente quando il personale si infortuna.
Se poi i controlli effettuati dalle autorità statali constatano che gli standard di sicurezza minimi non sono stati rispettati, la chiusura dell’intero impianto diventa inevitabile. Per potere rendere nuovamente operativo l’impianto sono necessari investimenti rapidi e onerosi in misure di sicurezza.

Con Pilz come partner al vostro fianco sarete in grado di evitare situazioni di questo tipo. Sappiamo quali requisiti ed esigenze soddisfare in ambito automazione sicura e supportiamo con competenza i nostri clienti in fase di soluzione dei problemi e implementazione. Questo perché in molti Paesi è necessario rispettare prescrizioni precise in materia di sicurezza delle macchine che spaziano da raccomandazioni non vincolanti a legislazioni vincolanti.

Pilz vi accompagnerà e supporterà in ogni sfida specifica della sicurezza applicata all’automazione.

I sette passi verso l’automazione sicura

Con la nostra check list troverete il giusto approccio all’automazione sicura:

  • Conoscete le Norme rilevanti per il vostro settore?
  • Quali standard di sicurezza si applicano al vostro settore?
  • Quali leggi sono vincolanti nel vostro Paese per la sicurezza delle macchine?
  • Conoscete i contenuti della Direttiva macchine e sapete come applicarli?
  • Quali leggi dovete tenere in considerazione per l’esportazione di macchine?
  • La vostra macchina ha una valutazione di conformità valida e la marcatura CE?
  • Utilizzate la tecnica e la tecnologia di sicurezza corretta?

I vantaggi dell’automazione sicura

La sicurezza è un bisogno primario dell'uomo. I dipendenti che si sentono sicuri sono più efficienti e produttivi. Conseguentemente, la sicurezza influisce in modo durevole sul successo di un’azienda. Inoltre una tecnologia di sicurezza implementata in modo ottimale favorisce un funzionamento corretto e senza problemi di macchine e impianti incrementando quindi la qualità della produzione.

Panoramica dei vantaggi di un’automazione sicura:

  • Incremento della produttività – con flussi di lavoro razionali e sicuri per un maggiore successo
  • Riduzione delle assenze – maggiore sicurezza sul lavoro e tutela della salute per il personale
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina – grazie a sistemi di sicurezza con diagnostica integrata che, in caso di guasto, ne consentono la rapida risoluzione
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it