Ambiente

Riduzione delle emissioni

Simbolo del mondo su sfondo verde

Pilz è “ambasciatore della sicurezza”: il nostro obiettivo è migliorare in tutto il mondo la sicurezza per le persone e le macchine. Conseguentemente, anche per l'ambiente nel quale viviamo e lavoriamo. In Pilz siamo consapevoli di dove e quanto elevate siano le nostre emissioni di gas serra. Il nostro obiettivo è ridurre, per quanto possibile, queste emissioni collaborando come un team globale e implementando misure idonee.

Solo quando non individueremo altre azioni da intraprendere, potremo ritenere compensate le emissioni non evitabili. Per questa ragione, Pilz ritiene particolarmente importante la ‘territorialità’ di queste misure.

Gestione energetica e ambientale

Grazie alla gestione ambientale e dell’energia integrata, Pilz controlla in modo costante la propria efficienza energetica e compatibilità ambientale per individuare eventuali punti deboli ed evitare sprechi. Lo scopo è quello di migliorare in modo continuativo l’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente. 

Fin da marzo 2016, Pilz dispone di un sistema di gestione energetica conforme a ISO 50001 e di un sistema di gestione ambientale secondo ISO 14001. Tutto ciò rispecchia l’intenzione, a lungo termine, di lavorare e produrre in modo efficiente dal punto di vista ecologico ed energetico.

Uomo davanti a una parete con certificazioni sullo sfondo

Fornitori

Il trasporto e la pre-produzione di componenti hanno un influsso rilevante sull’ambiente. Per questa ragione, Pilz fornisce linee guida ai propri fornitori e richiede loro un approccio maggiormente orientato alla sostenibilità. Sono quindi strettamente coinvolti nella gestione degli inquinanti Pilz. L’efficienza energetica e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano ulteriori criteri decisivi nell’approvvigionamento di prodotti e servizi.

Foto edificio Pilz Ostfildern

Efficienza energetica nel Facility Management

Ovunque nel mondo, Pilz implementa un Facility Management efficiente dal punto di vista energetico in fase di progettazione di edifici nuovi ed esistenti.

Alcuni esempi:

  • Impianto geotermico integrato negli edifici adibiti alla produzione
  • Impianti solari sugli edifici Pilz della sede di Ostfildern
  • Energia verde nella sede di Ostfildern
  • Espansione continua a livello globale di produzione di calore rigenerativo

Impegno per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente

Progetto Blue Competence

Pilz partecipa a Blue Competence: si tratta di un’iniziativa promossa da VDMA il cui scopo è la sostenibilità ambientale. L'obiettivo di Blue Competence è quello di creare una rete tra costruttori di macchine e impianti in ambito sostenibilità ambientale attraverso la condivisione di risorse, competenze e punti di forza di VDMA. Con questa partnership, Pilz si impegna a rispettare i 12 principi guida di sostenibilità previsti per la costruzione di macchine e impianti (www.bluecompetence.net/about).

Marchio ÖKOPROFIT

Per le attività di tutela ambientale, dal 2007 Pilz si fregia del marchio ÖKOPROFIT che viene conferito dalla città e dal distretto di Esslingen.

Ulteriori informazioni

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it