機械の運用者/雇用者と製造業者の定義とは?

機械の運用者/雇用者と製造業者の定義とは?

機械指令によれば、機械メーカとは、様々な機械または機械部品を組み立て、市場に投入する者です。

製造業者は機械の製作者の場合もあれば、機械の運用者の場合もあります。

機械の運用者/雇用者と製造業者の定義とは?

機械の運用者は、機械を購入し、その機械を最初にEU市場に投入すると製造業者とみなされます。

機械の設計者が様々な機械から新規プラントを組み立て、いくつかのサブシステムからなる新しい機械を作り上げた場合も、この設計者は製造業者とみなされます。これは「大幅な変更」となるので、完全な適合性評価手順の実施が必要です。

 

「大幅な変更」の法原理

ドイツでは、欧州全域で有効な機械指令をドイツの国内法へ取り入れて、機械法令 (第9ProdSV/製品安全法) を策定しています。これにより、「機械への大幅な変更」に対処しています。

2015年4月9日にドイツ雇用社会政策省が、この内容に関する解説論文を発行しました。この文書に基づいて、機械に対する改造が「大幅な変更」にあたるかどうか以下のようにして導き出されます。

この解釈は明示的にドイツ向けの製品安全法として定義されていますが、「機械への大幅な変更」に関する要求事項に関しては、他の欧州諸国でも適用されます。

決定のための図表:重大な変更がありますか?

決定のための図表:重大な変更がありますか
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ロシア: +7 495 6654993
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409 444
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド