「有資格者」という用語はどのような場合に使われますか?

有資格者とは、監視が必要な作業用機器と設備を検査するために必要な技術的知識を持つ人物を指します。このような専門知識は、職業訓練職業上の経験最近の職務によって獲得できます。また、安全関連の問題に関して十分理解している必要もあります (BetrSichVの第2条第7項も参照)。

必要とされる技術的知識は、各テストの複雑さによって異なる場合があります。

職業上の経験では、有資格者が持つ専門家としての活動における経歴の中で、文書作成時にテストする装置に匹敵する作業用機器を取り扱った経験があり、テストに必要な範囲でその機能に習熟していることを想定しています。

最近の職務とは、有資格者向けトレーニングコースなど適切な継続的トレーニングを受けていること、および年間に複数回のテストを実施しており、実務的なスキルを維持していることを指します。実務的なスキルが維持されていない場合は、サードパーティの実施する検査に参加して経験と必要な技術的知識を再度取得する必要があります。さらに有資格者は、産業安全規則の技術的要件とその他の国内の安全衛生規制の技術的要件、事故保険規制とその他の条項 (規格など) について、作業用機器が安全であることを評価できるほどに熟知している必要があります。

本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
この記事はお役に立ちましたか?