ピルツは、サービスパッケージで、無人搬送車(AGV)の安全なアプリケーション実装のためのアドバイスやサポートを提供しています。ピルツのサービスパッケージは、設計段階における安全コンセプトの作成から始まり、その後の試運転まで提供され、トレーニングも含まれます。そのため、順守義務のある規格ISO 3691-4の要件を満たし、稼働時の生産性も保証します。
オストフィルダン, 2021/10/07
無人搬送車のオペレータのためのトータルサービスパッケージ - 安全なルート
無人搬送車または無人搬送車システム(AGVまたは複数のAGVシステム)のオペレータは、システムが安全に設計されていることだけでなく、スペースやインフラの条件を考慮し、社内物流で確実に安全かつ生産的に運用できなければなりません。
安全を早期に考慮
そのため、ピルツはそれぞれのアプリケーションに特有の要件に個別に対応できるサービスパッケージをご用意しました。安全コンセプトを作成する際、ピルツは初期の設計段階から参加します。また、AGVメーカのリスクアセスメントの評価や、重要な安全機能の詳細な妥当性確認にも加わります。このようにして、安全面を早期の段階で考慮できます。AGVの安全性を調達の初期段階で確認することで、不要なコストを省き、時間も節約することができます。
オペレータが作業する設備において、アプリケーション全体のリスクアセスメントを現地で行うことは必須です。このプロセスの一環として、使用するすべてのAGVの検査を行います。次のステップは、アプリケーション全体の妥当性確認です。必要な保護フィールドまたは保護ゾーンもここで定義され、全体の環境を考慮して、モバイルシステムの安全対策を実施します。
ピルツが安全の実装に対する責任を負います
ピルツが現地で必要なすべての対策についてサポートし、ご依頼に応じて、国際適合性評価(CEマーキングなど)までオペレータに同行し、AGVアプリケーションの安全な実装に関する責任を負います。
試運転後はもちろん、その前から、AGVの正常な動作と安全機能を確認する定期的な検査が必要です。ピルツはトータルパッケージの一環として、これを行うことができます。AGVアプリケーションの安全な操作のトレーニングは、継続的な知識習得に興味のあるユーザに向けて、引き続き提供しています。
製品の詳細情報はこちら.からご覧ください。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 - 158
Eメール: publicrelations@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334