安全オートメーション技術の開発および製造業者であるピルツは、自社製品使用時のリスクを最小化し、最新技術を注視することが求められます。人、機械、環境の保護が最終的な目的です!国内および国際規格では、考慮すべき仕様が規定されています。たとえば、EN/IEC 62061とEN ISO 13849は、機械指令2006/42/ECの整合規格です。
2021/07/13
認証の取得と維持: 安全機能搭載の部品およびシステムの認証
ピルツの「製品コンプライアンス」チームはオストフィルダン(ドイツ)の本社に拠点を置き、およそ2,000の認証取得製品が規格や規制の法的要求事項やその他の要件に適合していることを確認し、認証を維持できるようにしています。各製品につき、同時に複数の認証を取得しており、これらを調整する必要があります。それに加え、安全リレーmyPNOZなどの新製品もあります。
製品が認証を取得するまで
チームは製品管理部および製品開発部の他、外部の認証機関とも密接に連携し、認証が国内および海外の市場に対応していることを保証します。異なる法的条項や要件を満たすため、ピルツは世界中で20以上の試験・認証機関と連携し、作業を行っています。認証のプロジェクトには複数の段階があります。新しい技術を採用する機能が新しい製品であるか、或いは既存の製品の別バージョンであるかにより区別されます。たとえば、安全リレーmyPNOZは新しい技術に基づく製品でした。そのため、外部の試験機関がコンセプトフェーズの非常に早い段階でチームに加わりました。
要件は市場や業界によって異なります
開発が完了すると、各製品の試作品が試験機関に提供され、包括的な試験が実施されます。試験に合格すると、認証書が発行されます。海外市場に製品を投入する場合は、さらに製品認証が必要になります。同様に、鉄道、エレベータ技術、燃焼制御などの特定の産業では、産業別の要件に適合する必要があります。認証書は、製品が記載された規格に適合していることを宣言します。定期的に、製品の再認証を行い、認証書を更新する必要があります。さらに、製品の製造が型式に適合しているか確認する検査を定期的に実施します。認証機関が現場でこの検査を実施します。ピルツでは、これらの外部監査を約60件、毎年実施しています。
規格が変更され、新しい法的要件が導入されると、製品への影響を継続的に評価し、適切な対策を講じる必要があります。このように、ピルツの目標が実現され、日々当社の製品によって世界が少しずつ安全になることを保証しています。
ピルツについて
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334