Pilz expose sur l’espace collectif Alsace du salon SIFER 2015 ses solutions d'automatismes destinées à une utilisation dans le trafic ferroviaire. Les produits phares de Pilz sont les systèmes de contrôle-commande de sécurité pour le domaine ferroviaire. Les modules « R » du système d'automatismes PSS 4000 seront au cœur de la participation au salon du fournisseur d'automatismes de sécurité complets. Ces modules permettent de résoudre des tâches de commande sur les voies ferrées, dans les trains ainsi que sur les applications liées au ferroviaire.
Strasbourg, 20 mars 2015, 20 mars 2015
Pilz présent au salon SIFER 2015 à Lille sur le thème des automatismes de sécurité pour l'industrie ferroviaire
Au salon Sifer 2015, Pilz présente les modules « R » du système d'automatismes PSS 4000 qui sont conformes aux exigences particulières du trafic ferroviaire. Le système de commande de sécurité utilisable universellement est robuste vis à vis des perturbations électromagnétiques, des températures extrêmes et des charges mécaniques, telles que cela se produit habituellement dans le domaine ferroviaire. Les modules « R » du système d'automatismes PSS 4000 satisfont aux homologations CENELEC selon l'EN 50121, l'EN 50126, l'EN 50129 et l'EN 50155. Le PSS 4000-R comprend les homologations de sécurité spécifiques au domaine ferroviaire en tant que caractéristique du produit. Le système d'automatismes est compatible avec SIL 4 dans l'ensemble de l'application.
Le PSS 4000 est déjà utilisé dans toute l'Europe dans de nombreuses applications ferroviaires. Il surveille par exemple les passages à niveau non gardés ou prend en charge les tâches de commande et de communication tout au long de la voie ferrée.
Avec les solutions Pilz standardisées et éprouvées dans l'industrie, les utilisateurs peuvent réduire aussi bien les dépendances des solutions propriétaires par secteurs d'activités que les frais d'homologation. La possibilité d'encapsulation des blocs fonctions ainsi qu'un langage de programmation axé sur les blocs contribuent par ailleurs à réduire sensiblement les coûts d'ingénierie.
Pilz expose sur le stand 1/250A.
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]