Por máquinas o instalaciones encadenadas se entienden, por ejemplo, máquinas que se combinan para formar una instalación completa o una máquina existente que se amplía con una máquina adicional.
Encadenamiento de máquinas
¿En qué se caracterizan las máquinas encadenadas?
Para evaluar si se trata de una instalación encadenada, deben responderse las siguientes preguntas:
- ¿Existe una vinculación funcional? ¿Actúan las distintas partes de la instalación como un conjunto, formando una unidad?
- ¿Existe una vinculación de control? ¿Las partes de la instalación se accionan como conjunto?
- ¿Se requiere una vinculación de seguridad? ¿Funcionan las partes de la instalación como un conjunto en relación con la seguridad?
Obligación de Marcado de máquinas encadenadas
Si el encadenamiento de varias subinstalaciones puede tener efectos en el funcionamiento, el control y la seguridad de la instalación completa, deberá realizarse también el procedimiento de evaluación de la conformidad de la instalación completa.
En este caso, implica la realización del proceso completo establecido en la Directiva de Máquinas, desde la evaluación de riesgos hasta la colocación de la Marca CE, para las partes relevantes de la instalación (análisis de puntos de intersección).
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334