Fundamentos del diseño mecánico seguro de máquinas
En el anexo I de la Directiva de Máquinas se especifican cinco pasos para el diseño seguro de máquinas:
1. Determinación de los límites de una máquina. Esto incluye el uso previsto y su mal uso razonablemente previsible.
2. Identificación de los peligros que puede generar la máquina y las correspondientes situaciones peligrosas.
3. Estimación de los riesgos teniendo en cuenta la gravedad de las posibles lesiones o daños para la salud y la probabilidad de que se produzcan.
4. Valoración de los riesgos con objeto de determinar si se requiere una reducción de los mismos, con arreglo al objetivo de la presente Directiva.
5. Eliminación de los peligros o reducir los riesgos derivados de dichos peligros, mediante la aplicación de medidas preventivas, según el orden de prioridad establecido en el punto 1.1.2, letra b.
¿Para quién es relevante la Directiva relativa al diseño seguro de máquinas?
En el sentido de la Directiva de Máquinas, el fabricante de una máquina debe realizar, por tanto, una evaluación de riesgos para determinar todos los peligros relacionados con su máquina. Deberá basarse en su análisis para diseñar y construir la máquina.
Este requisito se aplica también a las empresas usuarias que tienen consideración de fabricantes en el sentido de la Directiva de Máquinas. Esto es aplicable, por ejemplo, a máquinas encadenadas y a máquinas transformadas y, por consiguiente, máquinas sensiblemente modificadas.
Evaluación y reducción del riesgo según EN ISO 12100
En la EN ISO 12100 se explican los métodos de la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo se compone del análisis del riesgo y la valoración del riesgo.
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 12100 |
Seguridad de las máquinas Principios generales para el diseño, evaluación y reducción del riesgo |
Más información:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334