Los resguardos móviles están conectados generalmente por medios mecánicos con el bastidor de la máquina o una parte fija cerca de la máquina. El dispositivo de protección puede estar fijado con bisagras o sobre raíles. Se abren sin herramientas y actúan solo en posición cerrada.
Resguardos móviles
Dispositivos de enclavamiento como solución de seguridad
Los resguardos móviles pueden estar conectados con un dispositivo de enclavamiento. El dispositivo de enclavamiento se encarga de detener las funciones peligrosas de una máquina al abrir, por ejemplo, una puerta protectora y de impedir de modo seguro una puesta en marcha intempestiva.
Normas para resguardos móviles
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14120 |
Seguridad de las máquinas |
EN ISO 14119 |
Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección |
Protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva de una máquina
Tras dispararse un dispositivo de protección, la máquina no debe ponerse en marcha automáticamente después de salir del campo de protección. La nueva puesta en marcha debe ser posible solo mediante el acuse de recibo en un órgano de mando externo a la zona peligrosa y con contacto visual sobre la misma.
Esto es relevante, por ejemplo, cuando se restablece la alimentación después de un corte o un motor se pone en marcha involuntariamente como consecuencia de un control defectuoso.
Normas para la protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14118 |
Seguridad de las máquinas |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334