Un resguardo fijo es una parte de una máquina que garantiza protección mediante un obstáculo físico. El dispositivo de protección puede consistir en una valla de protección, una barrera, cubiertas, etc. Puede estar soldado, pegado o montado con elementos de fijación (pernos, remaches, etc.). Los resguardos fijos dificultan físicamente el acceso a la máquina.
Resguardos fijos
Normativas para resguardos fijos
Según lo especificado en la Directiva de Máquinas, las fijaciones de los resguardos fijos solo deben poder soltarse o desmontarse con herramientas. Una vez desmontados los dispositivos de protección, los elementos de fijación deben permanecer conectados con la máquina o con los dispositivos de protección. Los resguardos no deben permanecer en posición de protección después de soltar los elementos de fijación.
Alternativas a dispositivos de protección
Si no es posible o razonable emplear resguardos, se utilizan soluciones de control. Éstas desconectan la máquina o la conmutan por otros medios a un estado seguro si una persona se aproxima a una fuente de peligro. La última opción es la técnica de seguridad indicativa: en las instrucciones de uso o en la máquina se advierte, por ejemplo, sobre peligros residuales.
Normas para resguardos fijos
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14120 |
Seguridad de las máquinas |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334