Para poder desactivar un posible peligro con la suficiente rapidez, es preciso montar el dispositivo de protección a una distancia adecuada que permita proteger las extremidades superiores e inferiores.
Eficacia de dispositivos de protección mediante distancias de seguridad
La distancia de seguridad (S) se define en la norma EN ISO 13855 y depende sobre todo de los siguientes factores:
- t1 = tiempo de reacción del propio dispositivo de protección.
- t2 = tiempo de reacción de la máquina, es decir, tiempo de parada de la máquina en respuesta a la señal del dispositivo de protección
- C = posible aproximación a una zona peligrosa sin detección por parte del dispositivo de protección, por ejemplo, no detectar el paso de un brazo entre dos haces de una cortina fotoeléctrica de seguridad en función de la separación entre estos haces
- K = velocidad de aproximación previsible del cuerpo humano o de partes del cuerpo. Este factor se define en la norma EN ISO 13855 con 1600 mm/s para velocidad de paso y 2000 mm/s para la velocidad de extensión de un miembro superior
La distancia que deberá implementarse es S = K* (t1 + t2) + C
Distancias de seguridad para otros grupos de población
En la norma EN ISO 13857 se contemplan las distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. En esta norma se subraya, no obstante, que los datos antropométricos (estatura, longitud de las extremidades, etc.) de otros grupos de población o de personas (p. ej., países asiáticos, países escandinavos, niños) pueden ser diferentes y generar también riesgos diferentes. Por consiguiente, es posible que la aplicación de esta norma sea limitada, sobre todo en espacios públicos o para la exportación a otros países.
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 13857 | Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores. |
Pilz Safety Distance Calculator:
Calculamos por usted la distancia de seguridad correcta.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334