¿Qué se entiende por un "conjunto" de máquinas?

En el sentido de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, se habla de un "Conjunto de máquinas" cuando, para llegar a un mismo resultado, las máquinas individuales están dispuestas y accionadas para funcionar como una sola máquina.

Para comprobar si se está ante un conjunto de máquinas, se analiza si existe una relación a nivel de producción o de seguridad.

1. ¿Relación a nivel de producción?

Vaya a 2.
No Declaración CE de conformidad y Marcado CE de las máquinas individuales

2. ¿Relación a nivel de seguridad?

"Conjunto de máquinas" según la Directiva de Máquinas, declaración CE de conformidad y Marcado CE para el "conjunto de máquinas"
No Declaración CE de conformidad y Marcado CE de las máquinas individuales

Cuando estamos ante un "conjunto de máquinas" y se ha de emitir una declaración CE de conformidad, se considerará como fabricante a la persona que ensambla el "conjunto de máquinas" a partir de máquinas individuales o cuasi máquinas o encarga el ensamblaje a terceros en su nombre. Puede ser el fabricante de una máquina individual o cuasi máquina o la empresa usuaria del "conjunto de máquinas" producto del ensamblaje. Es importante regularlo por contrato porque, en caso contrario, la empresa usuaria será considerada como fabricante.

La persona que actúa como fabricante del "conjunto de máquinas" es responsable de que el conjunto cumpla en su totalidad los requisitos de seguridad y salud de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

El fabricante del "conjunto de máquinas" tiene los siguientes cometidos:

  1. Elaboración de la documentación técnica: según el anexo VII de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, compete al fabricante elaborar la documentación técnica requerida.
  2. Evaluación y reducción de riesgos: se analizan especialmente los puntos de conexión entre las máquinas ensambladas.
  3. Elaboración de las instrucciones de uso: el fabricante prepara unas instrucciones de uso completas para el "conjunto de máquinas". Las instrucciones de uso y mantenimiento de cada máquina individual forman parte de esta documentación.
  4. Aplicación del procedimiento de evaluación de la conformidad: según el artículo 12 y los anexos VIII-X de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, el fabricante será el encargado de aplicar el procedimiento de evaluación de la conformidad del "conjunto de máquinas".
  5. Redacción y firma de la declaración CE de conformidad: Según el anexo II de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, el fabricante redactará la declaración CE de conformidad para el "conjunto de máquinas".
  6. Colocación de la placa de características y del Marcado CE: el fabricante colocará una placa de características separada con la información exigida y el Marcado CE en el "conjunto de máquinas" según el anexo III de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
  7. Integración de la documentación: las declaraciones CE y las instrucciones de uso de las máquinas completas y las declaraciones de incorporación y las instrucciones de uso de las cuasi máquinas incorporadas al "conjunto de máquinas" se incluyen con la documentación técnica correspondiente al "conjunto de máquinas".

Es importante seguir cuidadosamente los pasos anteriores para garantizar la seguridad y la conformidad del "conjunto de máquinas".

Enlaces relacionados
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
¿Le ha ayudado este artículo?