La nueva tarjeta de seguridad PMCprotego S3 amplía la solución Safe-Motion PMCprotego DS integrada en drive con más funciones Motion Monitoring seguras según EN 61800-5-2. Estas funciones posibilitan ahora la configuración previa, flexible e individualizada de una reacción a fallos específica de la aplicación utilizando la herramienta de ingeniería PASmotion. El resultado es una reducción de tiempos de parada de la maquinaria que permite que las instalaciones alcancen siempre la máxima productividad, independientemente de los requisitos de seguridad. Esto garantiza además una elevada disponibilidad de las instalaciones.
Ostfildern, 5 oct 2021
Nueva tarjeta de seguridad PMCprotego S3 amplía solución Safe-Motion integrada en drive PMCprotego DS de Pilz - La retroalimentación de accionamiento más segura en todo momento.
Las funciones Motion Monitoring seguras adicionales incluyen la dirección de movimiento segura (SDI-M), el incremento supervisado seguro (SLI-M), la velocidad supervisada segura (SLS-M) y la parada de servicio supervisada segura (SOS-M), la posición supervisada segura (SLP-M) y la gama de velocidades supervisada segura (SSR-M).
Con las nuevas funciones, PMCprotego S3 garantiza así más flexibilidad en el terreno de la ingeniería.
Funciones de seguridad con comunicación segura confieren flexibilidad
La comunicación segura y rápida de PMCprotego S3 tiene lugar a través de Ethernet de tiempo real SafetyNET p RTFL. Este sistema hace posible también la comunicación transversal segura entre todos los accionamientos de la aplicación equipados con tarjeta de seguridad. Las salidas de la tarjeta de seguridad SafetyNET p RTFL tienen también funcionalidad virtual: esta flexibilidad de uso reduce el volumen de cableado y ahorra costes de hardware.
Un paquete completo abierto que ahorra gastos
A través de SafetyNETp, ahora es posible conectar la solución integrada en el accionamiento directamente al microcontrol configurable PNOZmulti 2. Es abierta asimismo a los tipos de motor comerciales y sistemas de retroalimentación y soporta además la comunicación estándar vía EtherCAT y Profinet. El resultado es un paquete completo y abierto, compuesto por una solución de accionamiento segura y un control seguro, que se integra fácilmente en aplicaciones existentes. La apertura brinda a los fabricantes de máquinas mucha flexibilidad y les ahorra trabajo y costes.
Una herramienta que agiliza la puesta en marcha
La herramienta de ingeniería PASmotion aúna la parametrización de la tarjeta de seguridad y la configuración de los servoamplificadores y del control Motion Control para agilizar la puesta en marcha. En la herramienta de ingeniería, los usuarios disponen de bloques certificados para confeccionar en pocos pasos "sus" funciones: los bloques se vinculan y agrupan cómodamente y las entradas y salidas se asignan libremente. En las funciones de seguridad se pueden mapear además entradas y salidas virtuales y entradas y salidas físicas a través de SafetyNET p RTFL y del editor gráfico, respectivamente, con el ahorro adicional de tiempo que esto supone. El usuario recibe así una solución de accionamiento individualizada y cuenta con la ventaja de una configuración flexible e intuitiva. Con el consiguiente ahorro de tiempo y la garantía de una puesta en marcha rápida.
Dimensionado del accionamiento de un solo proveedor
Pilz ofrece además la ingeniería completa y también servicios para soluciones del ámbito PMC (Pilz Motion Control) para instalaciones nuevas y existentes (retrofit). El paquete Pilz completo y exclusivo minimiza el tiempo necesario para dimensionar el accionamiento completo. Esto facilita la puesta en marcha de instalaciones, entre otros, en el ámbito de la tecnología de embalaje, donde se requiere la coordinación segura de un gran número de ejes. Las empresas constructoras y operadoras de máquinas se benefician de soluciones completas rápidas, específicas de la aplicación, que ahorran tiempo y costes y, en conjunto, aumentan la productividad.
Encontrará más información sobre el tema aquí
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: publicrelations@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334