¿Quiere limitar el acceso a funciones de una máquina únicamente a personal autorizado y evitar de manera segura la nueva puesta en servicio de la máquina? El interruptor de seguridad encriptado PSENcode key es, para ambas aplicaciones, una alternativa a la solución completa compuesta por la unidad de pulsadores PITgatebox y PITreader integrado. PSENcode key representa la simbiosis entre nuestro accionador PITreader y nuestro interruptor de seguridad PSENcode, que opera exclusivamente sin contacto. Con él es posible realizar soluciones seguras hasta PLe y SIL3.
Gracias al principio llave-cerradura, con PSENcode key se dan dos casos de aplicación:
- Si la llave está en posesión del empleado, éste obtiene la autorización para operar en la máquina según su tarea específica y puede habilitar modos de funcionamiento.
- Si la llave está en la máquina, el empleado la puede retirar para impedir la puesta en marcha no intencionada de la máquina.
El sistema PITreader como solución autónoma "stand-alone" o integrada en la PITgatebox ofrece soluciones adicionales para la autorización de acceso y la selección de modos de funcionamiento.