La nueva norma ISO 20607 se ha publicado como norma ISO internacional y ya puede encargarse.
1 oct 2019
Ya se ha publicado la norma ISO 20607 relativa a las instrucciones de uso
La nueva norma ISO 20607 se ha publicado como norma ISO internacional y a partir de ahora puede encargarse a través de la tienda web de ISO previo pago.
El grupo objetivo de la nueva norma lo constituyen todas las personas que se ocupan de la documentación técnica en el entorno de la construcción de máquinas e instalaciones. Se trata de prestar ayuda a los redactores de instrucciones de uso. El propósito de los autores de la norma consiste en concretar, con ayuda de esta nueva norma, un capítulo ya existente en la EN ISO 12100 para la redacción de instrucciones de uso, apartado 6.4.5. Se desarrollan algunos aspectos importantes:
- un análisis más profundo del grupo objetivo
- informaciones sobre seguridad más concretas
- corrección de errores más fácil para el usuario
- "medios de publicación adaptados a los tiempos", es decir, bien impresos en papel o como "soporte de datos electrónico que se facilita con la máquina"
En cuanto se publique como EN ISO 20607, la norma será la primera norma armonizada con la Directiva relativa a las máquinas con requisitos concretos sobre la conformación de instrucciones de uso.
Puede encontrar la relación que existe con la Directiva relativa a las máquinas en nuestro primer boletín sobre el borrador de la ISO 201607.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334