3 jun 2019

Human-Robot Collaboration 4.0: HRC normalizada gracias al set de medición de colisiones PRMS

El set de medición de colisiones PRMS (Pilz Robot Measurement System) se utiliza en la medición de fuerza y presión para la validación de aplicaciones HRC según el método 4 de la norma ISO/TS 15066. Para satisfacer la elevada demanda de PRMS entre nuestros clientes, a la exitosa opción de alquiler se suma ahora la opción de compra.

Las ventajas de PRMS son numerosas: A través del software asociado PRMS Assistant se evalúan cómodamente los valores de medición de fuerza y presión. El paquete completo incluye un curso de un día de duración en el que se explica el sistema de medición, la normativa actual y el manejo aplicado a situaciones reales. Este concepto "todo incluido" abarca asimismo el mantenimiento, la calibración y las actualizaciones del software PRMS. Gracias a los nuevos elementos de compresión hechos de silicona, el dispositivo de medición es ahora más manejable y representa los valores Shore de la norma ISO/TS 15066.

Nuestro experto en Consulting Services Robot Safety explica en el vídeo la manera de utilizar el PRMS y las ventajas que supone.

Enlace al vídeo PRMS

Set de medición de colisiones PRMS en acción
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
¿Le ha ayudado este artículo?