Normas armonizadas, directivas y leyes en la UE: fundamentos

¿Qué relación existe entre normas armonizadas, directivas y leyes?

Puzle de normas

La Unión Europea está cada vez más integrada. Esto conduce también a una progresiva armonización de leyes, reglamentos y disposiciones en el ámbito de la construcción de maquinaria. En una primera fase, la UE formula mediante directivas objetivos de protección generales. Estos objetivos de protección requieren una especificación precisa. La regulación específica tiene lugar mediante normas.

Las Directivas de la UE solo tienen efecto una vez que los países de la UE las hayan transpuesto a leyes nacionales. Por tanto, en cada país de la UE hay una ley o una disposición que remite a la correspondiente Directiva de la UE y la eleva a derecho nacional.

Esto es distinto en el caso de los reglamentos. Un Reglamento UE puede tener efecto inmediato una vez ratificado por la Comisión de la UE sin que sea necesario trasponerlo a derecho nacional.

Norma cumplida, requisitos cumplidos – normas armonizadas

Las normativas por sí solas no tienen relevancia legal, sino que la adquieren a través de una publicación en el Diario Oficial de la UE o de leyes y disposiciones nacionales. Con la publicación de estas normas armonizadas aparece el "efecto de presunción". El usuario de la norma puede partir de la base de que se comporta conforme a la legislación y a las directivas. Rige, por tanto, la inversión de la carga de la prueba en caso de perjuicio. Si una norma armonizada remite a una norma no armonizada, ésta puede adquirir un estado comparable al de la armonización.


 

Normas, directivas y leyes en la UE

Trabajo de armonización de normativas UE. Consultoría ERNST & YOUNG confirmada como HAS Contractor/Contratista

Laberinto con archivador

La normalización internacional es una tarea importante, pero sin la armonización en forma de directivas y reglamentos europeos resulta incompleta e ineficaz a efectos prácticos. En el peor de los casos, requisitos de producto y seguridad divergentes a nivel de IEC e ISO podrían propiciar distintas versiones de normativas CEN/CENELEC, una situación sumamente crítica para entidades económicas con presencia en mercados internacionales.

La elaboración y publicación de normativas tiene lugar actualmente casi siempre a nivel internacional IEC y ISO. El caso ideal sería la incorporación a la normativa europea sin modificación de contenidos. En la UE, la responsabilidad de la incorporación a la normativa armonizada recae en la Comisión Europea. Ésta ha delegado la conciliación con los requisitos básicos de seguridad y protección sanitaria de las directivas y los reglamentos UE/CE en los Harmonised Standards Consultants (HAS Consultants). Su aprobación, coordinación y control presupuestario fue adjudicado hasta enero de 2022 a la consultoría ERNST & YOUNG (E&Y) como HAS Contractor (=contratista). Sin embargo, los fondos de la UE previstos para esta función de asesoramiento se agotaron ya en octubre de 2021, bloqueando el proceso de armonización.

El nuevo contrato, repitiendo con E&Y como parte contratante, entró en vigor en agosto de 2022. Hasta ese momento no se habían producido avances significativos en las tareas de armonización. La consecuencia es un considerable cuello de botella de armonización que se ha de procesar por fases para posibilitar la publicación lo antes en el Diario Oficial de la UE.

El nuevo contrato contiene cambios importantes y relevantes:

  1. Los HAS-Consultants pueden dedicar hasta el 25 % de sus horas de trabajo de evaluación a la participación en reuniones y comunicaciones internas en organismos de normalización. La ventaja es la prevención temprana de discrepancias de armonización.
  2. La evaluación de armonización se basará ahora en un procedimiento de evaluación claro y estructurado:
  • NINGUNA discrepancia de armonización ISO/IEC y CEN/CENELEC = "COMPLIANT"
  • Discrepancias de armonización críticas = "LACK of COMPLIANCE" = no se cumple la presunción de conformidad o bien
  • Coincidencia condicional "CONDITIONAL COMPLIANCE" = presunción de conformidad con limitaciones

Resta confiar en que el nuevo contrato y el procedimiento modificado abrirán las puertas a un trabajo de armonización más eficaz y agilizarán la armonización de normativas y su publicación final en el Diario Oficial de la UE. Esto conduciría también al cumplimiento formal y final de la presunción de conformidad con las directivas y los reglamentos.

Procedimiento de publicación de normas armonizadas en el Diario Oficial de la UE

La Comisión Europea ha publicado en el Diario Oficial del 18/03/2019 la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436, que incluye modificaciones de la lista de normas armonizadas para máquinas en relación con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Es una actualización de la lista de normas cuya aplicación comporta presunción de conformidad según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Antes de la entrada en vigor de la Decisión anterior se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una lista completa con todas las normas armonizadas. La publicación fue válida hasta la publicación de la siguiente relación completa. La última versión de este listado, con el resumen de todas las normas armonizadas en el marco de la Directiva de Máquinas, se publicó el 9 de marzo de 2018.

La forma de publicación se modificó sustancialmente.

A partir de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 se describen solo modificaciones respecto al documento precedente y no se vuelven a publicar más listas completas.

Las publicaciones tienen ahora la siguiente estructura, incluidos 3 anexos:

  • Anexo I: Nuevas normas armonizadas publicadas
     
  • Anexo II: Normas armonizadas adicionales a la publicación actual, hechas públicas con determinadas limitaciones
     
  • Anexo III: Normas armonizadas actuales que se eliminarán del Diario Oficial de la UE

Desde que se publicara la primera Decisión, periódicamente aparecen nuevas Decisiones que requieren tener en cuenta el procedimiento descrito anteriormente. Encontrará una vista general de estas Decisiones en la página web de la Comisión de la UE. Allí encontrará un resumen de todas las normas armonizadas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. El resumen contiene todas las normas con presunción de conformidad en la fecha de su elaboración y las normas ya anuladas y retiradas del Diario Oficial.

No obstante, este resumen carece de eficacia jurídica. La Comisión de la UE proporciona este resumen solo a título informativo. A pesar de que se hace lo posible para garantizar la actualización periódica y corrección del resumen, pueden aparecer errores y el resumen puede ser incompleto en algún momento. En consecuencia, es fundamental que el usuario examine las Decisiones de aplicación y localice las normas relevantes para su caso.

Si necesita ayuda, le recordamos que Pilz ofrece servicios completos relativos a la seguridad de las máquinas.

Ir a los Servicios

Establecido el nuevo procedimiento de publicación de normas armonizadas en el Diario Oficial de la UE

Vista general del área

Más información:

Top
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: [email protected]

América

  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • México: +52 55 5572 1300
  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Turquía: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Rusia: +7 495 6654993
  • Alemania: +49 711 3409 444
  • España: +34 938497433
  • Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
  • Países Bajos: +31 347 320477
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Suiza: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dinamarca: +45 74436332

Pacífico asiático

  • Tailandia: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwán: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nueva Zelanda: +64 9 6345350
  • Corea del Sur: +82 31 778 3390
  • Japón: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+49 711 3409 444
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio