Ein Lichttaster, auch bekannt als optischer Sensor, ist ein hochentwickeltes Gerät, das zur berührungslosen Erkennung von Objekten verwendet wird. Sie nutzen Lichtstrahlen, die vom Material reflektiert werden, um ein Objekt zu detektieren. Dadurch wird eine zuverlässige und genaue Erfassung von verschiedenen Materialien und Oberflächen ermöglicht. Die optischen Sensoren erfüllen keine Sicherheitsfunktion.
Lichttaster
Was ist ein Lichttaster?
Was ist der Unterschied zu einfachen Lichtschranken?
Eine Lichtschranke erkennt, wenn Objekte die Lichtstrahlen unterbrechen. Im Gegensatz dazu verwendet ein Lichttaster das reflektierte Licht, um das Vorhandensein eines Objekts festzustellen.
Wozu dient ein Lichttaster?
Er dient dazu, Prozesse zu überwachen, den Arbeitsablauf zu optimieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Ein Lichttaster findet in zahlreichen Anwendungen Verwendung, vor allem in der industriellen Automation. Mit seiner Hilfe können Maschinen und Anlagen effizient gesteuert werden, da der Lichttaster präzise Informationen über die Position und den Zustand von Objekten liefert.
Welche Arten von Lichttastern gibt es?
Reflexionslichttaster: Diese Lichttaster verwenden ein reflektierendes Objekt, um das Licht zur Lichtquelle zurückzuwerfen. Wenn der Lichtstrahl durch ein Objekt blockiert wird, erkennt der Lichttaster das Fehlen des reflektierten Lichts und gibt ein Signal aus.
Durchlichttaster: Diese Lichttaster verwenden eine Durchlichttechnologie, bei der das Licht durch das zu detektierende Objekt hindurchtritt. Der Detektor erkennt den verringerten Lichtstrom oder das Fehlen von Licht und gibt entsprechendes Signal aus.
Faseroptische Lichttaster: Diese Lichttaster verwenden flexible Lichtleiter, die aus Glas- oder Kunststofffasern bestehen. Sie ermöglichen die Detektion an schwer zugänglichen Stellen und sind in verschiedenen Ausführungen wie Reflexionslichttastern oder Einweglichtschranken erhältlich.
Wie ordnen sich die Lichttaster in optische Sensoren ein?
Lichttaster ordnen sich bei den optischen Sensoren in die optoelektronischen Systeme ein und zählen zu den Positionssensoren. Durch ihre zuverlässigen Funktionsweise sind Lichttaster eine unverzichtbare Komponente in der industriellen Sensorik.
Wie funktioniert ein Lichttaster?
Ein Lichttaster arbeitet auf Basis optischer Sensoren und nutzt Lichtstrahlen zur Objekterkennung. Der Taster sendet Licht aus und erfasst entweder das reflektierte Licht oder das unterbrochene Licht, je nach der spezifischen Funktionsweise des Lichttasters. Durch den Vergleich des empfangenen Lichtsignals mit einem Referenzwert kann der Taster das Vorhandensein, die Position oder andere Eigenschaften des erkannten Objekts bestimmen.
Welche Funktionen hat ein Lichttaster?
Lichttaster bieten eine Vielzahl von Funktionen, die von Modell zu Modell variieren können. Zu den häufigsten Funktionen gehören die Erkennung von Anwesenheit oder Abwesenheit von Objekten, die Positionserkennung, die Messung von Abständen oder Helligkeitsunterschieden, die Farberkennung und die Identifizierung transparenter oder undurchsichtiger Objekte. Einige Lichttaster können auch über bestimmte Schnittstellen kommunizieren und ermöglichen eine Integration in größere Steuerungssysteme.
Welches sind die Anwendungsfälle für einen Lichttaster?
Lichttaster werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt. Zu den Anwendungsfällen gehören die Teileerkennung und -zählung, die Positionierung von Werkstücken, die Fehlererkennung, die Objektklassifizierung, die Durchflusssteuerung und die Überwachung von Förderbändern und der Kartonagenzufuhr.
In welchen Bereichen kommt ein Lichttaster zum Einsatz?
Lichttaster werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine präzise Objekterkennung und eine zuverlässige Steuerung erforderlich sind. Dazu gehören die Fertigungs- und Produktionsindustrie, die Verpackungsindustrie, die Lager- und Logistikbranche, die Maschinenbauindustrie, die Pharma- und Medizintechnik, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Gebäudeautomatisierung. Durch ihre Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit sind Lichttaster eine unverzichtbare Komponente in vielen automatisierten Prozessen.
Unsere Lösungen bei der Verpackungsautomatisierung
Im Bereich der Verpackungstechnik bietet Pilz Lösungen für die Automatisierung der Sekundärverpackung an. Diese Lösungen umfassen unter anderem Produkte wie Reflexionslichttaster, die Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2 oder die modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.
Die Kombination aus optischen Sensoren und einer Sicherheitssteuerung ermöglicht Unternehmen der Verpackungsindustrie eine automatisierte Lösung zur sicheren Überwachung der Kartonagenzufuhr. Die Lösung ist TÜV-SÜD-zertifiziert für PL d nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 2 nach IEC 62061.
Weitere Informationen
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de