Pilz Brenner-Management-Systeme überwachen und steuern alle Funktionen von gewerblichen und industriellen Gas- und Ölfeuerungsanlagen - von der Vorbelüftung bis zum Betrieb des Hauptbrenners - all-in-one. Je nach Komplexität der Anforderungen und Zahl der Brenner erwarten Sie zwei leistungsstarke Systeme.
Brenner-Management-Systeme für die sichere Brennersteuerung
Das Brenner-Management-System der sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 Burner überwacht als Brennersteuerung in Ihrer Applikation sowohl die Brenner selbst als auch die gesamte Feuerungsanlage mit allen anlagebedingten Sicherheitsfunktionen - safety-all-inclusive.
Sie betreiben eine hoch komplexe, verkettete Anlage mit einer Vielzahl von Brennern, wie dies beispielsweise in der Keramikindustrie der Fall ist? Dann ist das Brenner-Management-System mit der PSSuniversal PLC Steuerung das System der Wahl. Der Einsatz des Automatisierungssystems PSS 4000 ermöglicht die Steuerung von Brennern weitgehend unabhängig von deren Anzahl und Anordnung.
Safety all-inclusive mit PNOZmulti 2 Burner - die sichere Brenner-Lösung
Steuern und überwachen Sie mit den sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sowohl den Brenner selbst als auch die gesamte Feuerungsanlage! Mit dem Basisgerät PNOZ m B1 Burner managen Sie die sichere Überwachung und gleichzeitig die sichere Steuerung von Feuerungsanlagen mit nur einem einzigen System.
In der Software zur Brennersteuerung lassen sich über den Funktionsbaustein Brenner-Element, das einen flexibel konfigurierbaren elektronischen Feuerungsautomaten nachbildet, eine Vielzahl an Brenner-Anwendungen konfigurieren.
Dazu gehören unterschiedliche Brennertypen wie beispielsweise:
- Zündbrenner oder Hauptbrenner
- direkte oder indirekte Zündung
- Nieder- oder Hochtemperaturapplikationen
Das sichere Brennermanagementsystem PNOZmulti 2 Burner - Ihre Vorteile
- flexible und sichere Gestaltung Ihrer Wärmeprozess-Anwendung
- große Zeitersparnis bei Planung und Engineering, da Sie auch komplexe Sicherheitsapplikationen mit nur einer Kleinsteuerung einfach und schnell umsetzen
- steigert die Produktivität durch integrierte und umfassende Diagnose
- spart Kosten: Bis zu 12 Brenner-Funktionsblöcke können pro Basisgerät konfiguriert werden
- Anbindungsmöglichkeiten an zahlreiche Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme
- maximale Sicherheit durch geprüfte und zertifizierte Hard und Softwareelemente
- erfüllt die einschlägigen internationalen Normen
- Erweiterungsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD mit vier sicheren, diversitären Relaisausgängen gemäß EN 50156-1 zur Steuerung der Sicherheitsventile eines Brenners
Ein international zertifiziertes Burner-Management-System
Alle Pilz-Systeme und die Software für Brennersteuerungen sind nach den einschlägigen Normen für thermische Prozesse, Dampfkesselanlagen, Feuerungsautomaten und Brenner zertifiziert. Die verschiedenen Zertifizierungen des Brenner-Management-Systems vereinfachen Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten. Davon profitieren Anwender vor Ort, da sich die Inbetriebnahme feuerungstechnischer Anlagen schneller durchführen lässt.
- PNOZmulti 2 Burner verfügt über eine TÜV-Zertifizierung nach den europäischen Normen EN 298 und EN 50156-1 und EN 50156-2.
- Die Zertifizierung nach UL 60730-1 und UL 60730-2-5 der Underwriters Laboratories (UL) bestätigt, dass das Basisgerät sowie ausgewählte Module der Kleinsteuerung die nationalen Sicherheitsstandards der USA und Kanada für Feuerungsanlagen erfüllen.
- UL-Zertifizierung für das Basisgerät PNOZ m B1 Burner sowie die Erweiterungsmodule PNOZ m EF 16DI und PNOZ EF 8DI4DO und die Feldbusmodule PNOZ m ES PROFINET und PNOZ ES PROFIBUS. Weitere Module folgen!
- Die UL 60730-1 und UL 60730-2-5 befassen sich mit Feuerungsautomaten, die zur automatischen Steuerung von Brennern mit Öl, Gas, Kohle oder anderen brennbaren Stoffen eingesetzt werden. Die UL-Zertifizierung ermöglicht Unternehmen bzw. Anwendern den Zugang zum nordamerikanischen Markt.
- Das Basisgerät PNOZ m B1 Burner erfüllt außerdem die Anforderungen nach NFPA 85 NFPA 86 und NFPA 87. Die NFPA 85 hat die Erhöhung der Betriebssicherheit der Kessel im Fokus, die NFPA 86 die Minimierung der Brand- und Explosionsgefahr bei Öfen, die NFPA 87 behandelt Sicherheitsleitlinien für Flüssigkeitserhitzer und zugehörige Ausrüstung.
Brennersteuerung mit dem Automatisierungssystem PSS 4000
Lange Öfen mit Dutzenden von Brennern sind unter anderem in der Metall-, Glas- und Keramikindustrie üblich. In diesen Anlagen ist eine große Anzahl von Ein- und Ausgängen erforderlich, die sich auf große räumliche Bereiche verteilen.
Die PSSuniversal PLC im Rahmen des Automatisierungssystems PSS 4000 ermöglicht die Steuerung aller Brenner in der Anwendung, weitgehend unabhängig von der Anzahl der zu steuernden Brenner und deren räumlicher Anordnung.
Für diese Anwendungen und bei komplexen, verketteten Anlagen sind die PSSuniversal PLC Steuerungen das System der Wahl. In Kombination mit E/A-Modulen können Sie Steuerungssysteme aufbauen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Ein System für jede Anforderung - Vorteile des Brenner-Managements mit PSS 4000
- Flexibilität bei der I/O-Zuordnung in der Applikation
- alle Brenner in der Anwendung können von einem PSS 4000 System verwaltet werden
- kann als eigenständige Steuerung oder als Teil eines Netzwerks eingesetzt werden
- erhöht die Produktivität durch integrierte und umfassende Diagnose
- einfache Handhabung komplexer Funktionen durch die Software PAS4000
- kürzere Projektierungszeiten durch hardware-unabhängige Programmierung
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de