06.11.2023

IO-Link Safety

Mit Sicherheit bis ins Feld kommunizieren – in einem System

Mit IO-Link Safety steht das herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikationssystem IO-Link nun auch für die funktionale Sicherheit zur Verfügung. Die sichere und standardisierte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ermöglicht die Integration von Sicherheitssensoren und -aktoren in jedes bestehende Feldbussystem. IO-Link Safety ist in der IEC 61139-2 weltweit standardisiert und bietet höchste Sicherheit bis zu PL e nach EN ISO 13849-1 (bzw. SIL 3 nach IEC 61508/62061).

Logo mit einem Schwarzen Kreis und Symbolen und Text

Als Experte für die sichere Automation stellen wir auf der SPS 2023 als Marktneuheit ein komplettes IO-Link Safety System mit Master und Sensoren vor. Neben ersten Geräten mit IO-Link Safety Funktionalität wie den Sicherheits-Lichtgittern PSENopt II advanced IOLS und der Bedieneinheit PITgatebox IOLS präsentieren wir unseren IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Eine wirtschaftliche und flexible Komplettlösung, welche die Integration in Maschinen und Anlagen vereinfacht, und die Leistungsfähigkeit erhöht.

Als Schnittstelle zur Sicherheitssteuerung ermöglicht der IO-Link Safety Master die bidirektionale Kommunikation bis in die Feldebene. Neben IO-Link Safety Geräten können auch IO-Link Sensoren und Aktoren sowie klassische Sicherheitssensoren angeschlossen werden. Die IO-Link Safety Sicherheitssensoren liefern wichtige Statusinformationen und bieten mehr Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Diagnose. Die Geräte können selbstständig identifiziert und parametriert werden, was den Austausch vereinfacht und Stillstandszeiten reduziert.

Die Vorteile:

  • Kostenreduzierung und Produktivitätssteigerung:
    IO-Link Safety Geräte werden automatisch identifiziert und Parameter somit direkt übernommen. Das vereinfacht den Austausch von Komponenten und reduziert reparaturbedingte Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen. Zudem reduziert sich die Vielfalt der benötigten Gerätetypen, was die Komplexität in der Beschaffung verringert und Platz im Lager schafft.
  • Innovative Maschinenkonzepte:
    Die durchgängige Kommunikation zu jedem Sensor und Aktor ermöglicht eine intelligente Datenauswertung. Dies erweitert die Möglichkeiten zur Entwicklung vernetzter Maschinen und Anlagen, Themen wie Industrie 4.0 können mit IO-Link Safety bis auf Sensor-Ebene sehr einfach und herstellerungebunden umgesetzt werden.
  • Kürzere Inbetriebnahmezeiten:
    Die IO-Link Safety Kommunikation läuft über ungeschirmte Kabel und nutzt industrieübliche Anschlussstecker. Das spart Zeit und Aufwand beim Gerätetausch.
  • Wirtschaftliche Instandhaltung:
    Intelligente IO-Link-Geräte bieten Diagnosefunktionen. Das ermöglicht neue, vorausschauende Reparatur- und Wartungskonzepte

Weitere Informationen zu IO-Link Safety

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de

War dieser Artikel hilfreich?