Um eine Presse lange produktiv und sicher zu betreiben, sollte regelmäßig eine Überprüfung des technischen Gesamtzustands und der Sicherheit durchgeführt werden sowie das eingesetzte Werkzeug überwacht werden. Generell gilt es das passende Konzept zu entwickeln und die Mitarbeiter zur eingesetzten Technik zu schulen.
12.05.2021
Produktlösungen und Retrofitkonzepte für den produktiven Pressenbetrieb
Nach langjähriger Nutzung lassen sich bei Pressen oft eine Verminderung der Leistung und Zuverlässigkeit der Komponenten feststellen. Dazu gehören Verschleißerscheinungen beim Werkzeug oder ein überholter Stand bei den eingesetzten Steuerungs- und Antriebskomponenten. In diesen Fällen reicht der Austausch einer Komponente oft aus, um die Produktivität der Presse zu erhalten und die Sicherheit der ablaufenden Prozesse zu gewährleisten.
Für mechanische Pressen bietet sich als optimale Lösung der Austausch eines mechanischen Nockenschaltwerks durch ein sicheres elektronischen Nockenschaltwerk an. Die Lösung besteht aus der Steuerung PSSuniversal PLC, Pressenbausteinen und dem Drehgeber PSENenco.
Diese Kombination steigert die Produktivität ihrer Presse: Durch den Einsatz elektronischer Nocken können deren Schaltpunkte bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Presse dynamisch angepasst werden. Diese Funktion, auch Totzeitkompensation genannt, kann z.B. dazu genutzt werden, um bei jedem Stopp der Presse den Nachlaufweg zu erfassen und damit automatisiert den exakten Haltepunkt zu berechnen. Durch den Einsatz eines elektronischen Nockenschaltwerkes können neben den sicheren Nocken einer Presse gleichzeitig noch weitere Nocken genutzt werden. So können gleichzeitig weitere Funktionen wie Schmierung, Ansteuerung Vorschub und das Beschalten beliebiger Ausgänge umgesetzt werden.
Neben unseren Lösungen für mechanische Pressen, bieten wir noch weitere Konzepte für Neuanlagen, hydraulische Pressen, Pressen mit Servoantrieb und Gesenkbiegepressen an. Von der Analyse bis zum kompletten Engineering für die Umrüstung Ihrer Presse stehen wir Ihnen als Partner an der Seite.
Informieren Sie sich zu unseren Sicherheitskonzepten und Lösungen für Pressen.
Oder Sie sprechen mit Ihrem lokalen Ansprechpartner und vereinbaren einen Beratungstermin.
Unsere Academy hat verschiedene Schulungen zur Pressensicherheit im Programm.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de