Med systemversionen 1.25 kan du vælge key-in-pocket-løsningen til automatiseringssystemet PSS 4000. Her finder du en oversigt over alle nyheder.
28. aug. 2023
Systemversion PSS 4000 1.25 – key-in-pocket-løsning
Vedligeholdelsessikringen "key-in-pocket" til beskyttelse mod uatoriseret genstart fås nu også som funktionsblok og modul på softwareplatformen PAS4000!
Beskyt dit personale mod farer i vedligeholdelsessituationer! Brug løsningen "key-in-pocket" til at forhindre utilsigtet genstart af maskiner, så længe der befinder sig personer i farezonen. Sammenlignet med almindelige Lockout-Tagout-systemer (LOTO) implementeres vedligeholdelsessikringen udelukkende elektronisk ved hjælp af RFID-nøgler med passende autorisationer. Dermed er mekaniske låseanordninger og advarselsskilte overflødige.
Kombinationen af sikkerhedsstyringen PSS 4000 og adgangsautorisationssystemet PITreader sikrer, at genstart af anlægget først er mulig, når den sidste person har forladt fareområdet. Vedligeholdelsessikringen bliver gjort mulig ved hjælp af individuelt programmerede RFID-keys med passende autorisationer og en sikker liste i styringen. Operatøren autentificerer sig med sin personlige transpondernøgle via PITreader ved beskyttelsesdøren. Her gemmes hans Security ID på en sikker liste i Pilz-styringen PSS 4000. Efter at maskinen er stoppet, kan den betrædes for at gennemføre arbejdet. Transponderen bliver samtidig hos medarbejderen ("key-in-pocket"). For at sætte anlægget i drift igen skal alle personer logge ud via PITreader, når de har forladt anlægget. Dette bevirker, at Security ID'erne fjernes fra den sikre liste. Når listen er tom, frigives maskinen, som igen kan tages i drift.
Funktionen vedligeholdelsessikring ”key-in-pocket” bliver implementeret med funktionsblokkene/-modulerne i Pilz-styringen PSS 4000 (PSSu PLC):
- Forbindelsen til den tilsvarende PITreader (der kan administreres op til 10 PITreader i en sikker liste).
- Den påkrævede minimumsautorisation til registrering i login-listen.
- Indgangene til LED-knappen/-knapperne.
- Registreringen af ”betingelsen for gennemførelse” (blind-vinkel-kontrol) Ved uoverskuelige anlæg anvendes også "Blind-Spot-Check" i henhold til EN ISO 13849-1 5.2.2. Her kræves der en visuel kontrol af anlægget i vanskeligt overskuelige områder. Derefter er det muligt at genstarte maskinen.
- Udgangene til “Frigivelse (tom liste)” og blind-vinkel-kontrol.
Her er en oversigt over dine fordele:
- Autentificering af personer og sikker genstartsbeskyttelse mod utilsigtet (maskin-)start
- Certificeringer: PL d Cat.3 i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL2 i henhold til EN62061
- Fuldstændig kontrol over og sporing af, hvilken person der har adgang til hvilken maskine, også mulighed for midlertidig autorisation
- Der kan administreres op til 10 PITreader i en sikker liste
- Op til 20 personer kan betræde en maskine samtidig
- Betydeligt billigere og mere fleksibel end transfer-systemer af metal
- Enkel låsning og omprogrammering hvis en transpondernøgle mistes
- "Blind-Spot-Check" i henhold til EN ISO 13849-1 5.2.2: Den sidste person kan blive "tvunget" til at kvittere for områder, der ikke kan ses, inden anlægget kan genstartes.
- Sletning af den sikre liste "Key-List-Reset" foretages af autoriseret personale
- Personer skal ikke nødvendigvis forlade anlægget gennem samme dør, som de gik ind ad
- Det er muligt at få vist den sikre liste (over personerne med f.eks. telefonnummer) direkte via PASvisu
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk