Sikkerhed og produktivitet i samklang
5. dec. 2022
Modulopbyggede sikkerhedsløsninger til førerløse transportkøretøjer
Med til Smart Factory hører produktionsmiljøer, som organiserer sig selv og er baseret på intelligente enheder. Takket være modulopbyggede sikkerhedsløsninger til førerløse transportkøretøjer (AGV'er) er det muligt at kombinere sikkerhed og produktivitet optimalt til hver enkelt applikation.
Sikkerhedsscanneren PSENscan overtager sikringen af AGV-systemer, registrerer også ved høje hastigheder objekter på kørevejen og forhindrer kollisioner takket være integrationen med sikker styringsteknik. F.eks. kan sikkerhedsrelæet PNOZ slukke det førerløse transportsystem og tænde det igen på en sikker måde. Hvis der derudover skal anvendes flere sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop, kan man anvende en mere fleksibel produktløsning bestående af PSENscan og det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, som består af et hovedmodul med op til otte frit kombinerbare udvidelsesmoduler. I det tilhørende onlineværktøj myPNOZ Creator kan brugerne sammensætte en behovstilpasset, individuel sikkerhedsløsning ud fra mange forskellige variationsmuligheder. Denne løsning kan suppleres vilkårligt ved en fremtidig udvidelse af funktionerne og giver således en høj grad af fleksibilitet ved udformningen af mobile applikationer.
Vi betragter hver enkelt applikation som en helhed og tilbyder viden om standarder, serviceydelser og modulopbyggede produktløsninger til sikring af alle former for førerløse transportsystemer – fra skinnebundne til frit navigerende og fra enkle til særdeles komplekse.
Yderligere oplysninger om sikkerhedsløsninger til førerløse transportsystemer
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk