Hvis du ikke har hørt om det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ endnu, skal du helt sikkert læse videre! Vi besvarer de oftest stillede spørgsmål om det nye sikkerhedsrelæ.
23. sep. 2021
Det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ
Det nye sikkerhedsrelæ myPNOZ lukker hullet mellem de enkle sikkerhedsrelæer til én sikkerhedsfunktion og de konfigurerbare, små styringer. Med det nye, modulopbyggede sikkerhedsrelæ kan du overvåge op til 16 sikkerhedsfunktioner – helt uden kendskab til programmering. Du sammensætter intuitivt din løsning ved at klikke i onlineværktøjet myPNOZ Creator. Og det rigtigt smarte: Du modtager sikkerhedsrelæet samlet og indstillet på forhånd, således at du kun skal føre ledningerne i kontaktskabet. Og så er du allerede færdig!
- Hvilke nye produktfunktioner og fordele får du ved at bruge myPNOZ?
Her er bare nogle af fordelene ved myPNOZ: Global sikkerhedsfunktion og strømforsyning via hovedmodulet, udvidelsesmodulerne kan vælges individuelt efter behov. Enkel og hurtig forbindelse af modulerne via BUS-stik. Derudover er der mulighed for relæer og halvlederudgange. Enkel udbygning og udvidelse af systemet.
- Hvorfor er sikkerhedsrelæet myPNOZ ekstra nemt at håndtere?
Du behøver ikke at have viden om programmering. Al engineering er mulig via onlineværktøjet myPNOZ Creator og en skruetrækker. Ændringer af indstillingerne samt udskiftning og udvidelse af moduler kan foretages uden kendskab til programmering og uden adskillelse af det samlede system.
- Hvordan ser bestillingsprocessen helt nøjagtigt ud for myPNOZ?
Du laver dit individuelle myPNOZ i 3 enkle trin. You create: Du opretter dit individuelle myPNOZ helt enkelt med den brugervenlige myPNOZ Creator. We build: Hvert eneste sikkerhedsrelæ samles på forhånd skræddersyet af os i batch-størrelse 1 ud fra din individuelle konfiguration. You install: myPNOZ installeres hurtigt og enkelt. Du modtager dit driftsklare myPNOZ 'ready for Plug-and-play'.
- Hvad vil "modulopbygning" helt nøjagtigt sige i forbindelse med myPNOZ?
Modulopbygning i denne form er unik på markedet (pay what you need). Du har et stort udvalg af indgangs-, udgangs-, samt ind-/udgangsmoduler og kan sammensætte dem individuelt til hver enkelt applikation. Der er mulighed for ekstra sikkerhedsfunktioner og kontaktduplikeringer ved hjælp af udvidelsesmoduler. Og muligheden er der endda også efter idrifttagningen!
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk