Brugte maskiner kan være et godt alternativ til nye maskiner. Men hvad skal du være opmærksom på ved brugte maskiner, for at du også fremover kan bruge dem sikkert? Vi besvarer to typiske spørgsmål og viser dig et par nemme løsninger.
25. jun. 2021
Dette skal driftsansvarlige være opmærksomme på ved brugte maskiner
Kan en brugt maskine anvendes inden for EU også uden CE-mærkning?
Ja, det er absolut muligt. Mange af de maskiner, der blev markedsført første gang inden den 01.01.1995 og siden da kun er blevet moderniseret hhv. ikke blevet ændret væsentligt, kan også i dag anvendes uden CE-mærkning. I forbindelse med disse maskiner skal man dog kunne dokumentere den driftssikre tilstand.
Er det nødvendigt med en opdatering til det aktuelle tekniske niveau i forbindelse med brugte maskiner? Kravene med hensyn til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse kan jo ofte kun gennemføres med store omkostninger til følge.
Forordninger såsom driftssikkerhedsforordningen i Tyskland indeholder ofte ingen forpligtelse til at opgradere brugte maskiner. Alligevel skal komponenter, der udskiftes på en brugt maskine, opfylde det aktuelle tekniske niveau. Maskinsikkerhed har altid førsteprioritet, ikke mindst for ubetinget at undgå personskader på medarbejdere. Med ”det aktuelle tekniske niveau” menes der dog ikke, at kun den nyeste teknologi og komponenter kan anvendes. Det betyder i langt højere grad, at der skal anvendes gennemprøvede sikkerhedsløsninger . Her har vores specialisteromkostningsoptimerede løsninger med størst mulig sikkerhed klar til dig.
Har du flere spørgsmål?
Vores eksperter hjælper dig gerne med sikker drift af dine maskiner og anlæg.
Pilz-serviceydelser i forbindelse med automatisering samt anlægs- og maskinsikkerhed
Kurset ”Risikofri anskaffelse af maskiner”
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk