Os dispositivos de proteção reguláveis são utilizados quando o acesso às áreas de perigo não pode ser proibido totalmente. Este é o caso, por exemplo, ao executar furos com uma furadeira ou em lâminas de serra circular. De acordo com o tipo de trabalho, eles devem ser reguláveis de modo manual ou automático bem como facilmente e sem ferramenta.
Dispositivos de proteção reguláveis limitadores ao acesso
O dispositivo de proteção deve ser fácil de regular para evitar que o pessoal operacional o deixe de modo permanente em posição largamente aberta, caso a regulagem for muito complexa. O dispositivo de proteção não deve permitir a sua remoção fácil.
Norma para dispositivos de proteção reguláveis limitadores ao acesso
Na Europa, a norma EN 953 (ISO 14120) descreve determinantemente as exigências a dispositivos de proteção de barreira física.
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14120 | Segurança de máquinas Dispositivos de proteção de barreira física – Exigências gerais à configuração e à construção de dispositivos de proteção de barreira física fixos e móveis |
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt