Sachant que la conception des armoires électriques est souvent confiée à un tiers, celles-ci sont pourvues d’un marquage CE conformément à la directive basses tensions et à la directive CEM. Le marquage CE sur une machine est réalisé selon la directive Machines. Par conséquent, il est permis qu’une machine et une armoire électrique portent leur propre marquage CE.