Sous le thème « transformation industrielle : place au changement », le Salon de Hanovre qui se tiendra du 17 au 21 avril 2023 sera de nouveau consacré aux technologies de pointe et aux solutions innovantes conçues pour répondre aux défis industriels et internationaux. Au Salon de Hanovre, Pilz montrera ainsi comment il est possible de soutenir l’industrie grâce à une sécurité et une sûreté optimisées. La société spécialisée dans les automatismes présentera ses systèmes de commande en tant que clés pour des processus et solutions adaptables au cas par cas. Par ailleurs, la gestion des accès GIA (Gestion des Identités et des Accès) et l’automatisation en toute sécurité des flottes de véhicules à guidage automatique (AGV) sont également au cœur de la solution. Points forts 2023 : un lieu de rencontre avec le panel d’experts en sécurité et en sûreté du stand de Pilz pour s’informer et échanger. Il est consacré aux thèmes de la sécurité des machines tout au long du cycle de vie des machines et installations.
Ostfildern, Allemagne, 28 févr. 2023
Pilz au Salon de Hanovre 2023, hall 9, stand D17 : présentation des formations et prestations de services sur la sécurité des machines – « place au changement » avec Pilz
Par l’intermédiaire de son panel d’experts, Pilz présentera au Salon de Hanovre sa nouvelle formation « CESA – Certified Expert for Security in Automation », une qualification pour experts en sûreté, ainsi que ses prestations de services correspondantes.
En outre, Pilz fête cette année ses 75 ans : fondée en 1948, l’entreprise n’a cessé de se réinventer. D’abord spécialisée dans le soufflage de verre, puis dans l’électronique, et enfin dans les automatismes et la numérisation, elle est aujourd’hui sur le plan international un « ambassadeur de la sécurité », à la fois pour les personnes, les machines et l’environnement.
Panel d’experts de Pilz : un entretien passionnant
Pourquoi ne peut-il pas y avoir de sécurité sans sûreté ? Quelles sont les conséquences de la nouvelle directive Machines de l’UE ? L’équipe d’experts de Pilz répondra à toutes vos questions sur la sécurité des machines au stand du salon. Les visiteurs pourront assister à la conférence de leur choix pour s’informer, notamment sur « les normes de la sécurité fonctionnelle : modifications de la norme ISO 13849-1 » ou « le passage de la Directive Machines au règlement sur les machines ». Les experts restent ensuite à leur disposition pour répondre à leurs questions et s’entretenir individuellement avec eux.
Une nouvelle qualification pour la sûreté industrielle
Les fabricants, intégrateurs et exploitants sont tenus de former leurs collaborateurs aux nouvelles exigences et prescriptions normatives en matière de sûreté industrielle. Dans ce cadre, Pilz leur apporte son soutien avec une offre de formations récemment enrichie par une qualification pour expert en sûreté. La formation continue « CESA – Certified Expert for Security in Automation » vise à acquérir les connaissances nécessaires à la bonne mise en œuvre de la sûreté conformément aux exigences normatives applicables de CEI 62443, de l’analyse des risques jusqu’au fonctionnement en toute sécurité des machines. Une fois leur diplôme en poche, les candidats peuvent efficacement mettre en œuvre des mesures de sûreté. Ce cours d’expert permet ainsi aux entreprises de se composer un solide savoir-faire en matière de sûreté.
Une validation parfaitement adaptée
Les directives de sécurité internationales et les normes telles que l’ISO 13849, la CEI 62061 ou la CEI 61508 exigent que les fabricants ou exploitants de machines vérifient régulièrement que la conception de sécurité est correctement mise en œuvre, indépendamment de la conception fonctionnelle, au moyen d’une validation. Néanmoins, ces exigences peuvent différer selon le cas d’application. Quelle est par conséquent l’étendue requise et pertinente pour la validation ? Lors du salon, Pilz présentera son offre de prestations de services conçue pour la validation de sécurité : Grâce à la définition de trois niveaux différents, elle permet une validation adéquate en termes de contenu et d’étendue des tâches. La validation peut ainsi être adaptée aux exigences au cas par cas, pour une plus grande efficacité.
Sécurité et sûreté pour la sécurité mobile et la gestion des accès
La sécurité et la sûreté sont les fondements de l’industrie moderne. Lors du salon de Hanovre, les visiteurs du stand de Pilz pourront s’informer sur la manière de concilier sécurité et productivité des flux de matériel de manière optimale. À la lumière d’un exemple concret, Pilz illustrera comment les AGV guidés ou à navigation libre peuvent être parfaitement sécurisés. Par ailleurs, Pilz montrera comment soutenir les utilisateurs grâce à une sécurisation de la maintenance « Key in pocket ». Ce système protège l’utilisateur contre le redémarrage non autorisé d’une machine pendant la maintenance. La mise en œuvre flexible d’une Gestion des Identités et des Accès (GIA) sera également mise en avant au salon avec le système d’autorisations d’accès PITreader card unit. Une fois associées au pare-feu industriel SecurityBridge de Pilz qui gère la communication des données au sein d’un réseau d’automatismes industriel, les machines sont protégées contre les accès non autorisés et la fraude. L’avantage : les utilisateurs peuvent s’identifier à l’aide de transpondeurs RFID dans un format cartes ou jetons autocollants. La valeur ajoutée : il est également possible d’utiliser des cartes compatibles RFID déjà existantes dans l’entreprise. Cela en facilite l’emploi, car les utilisateurs n’ont besoin que d’une seule carte pour assurer plusieurs fonctions différentes.
Pilz comme partenaire de l’Asie-Pacifique
L’Indonésie, pays partenaire du salon de Hanovre cette année, souhaite compter parmi les dix plus grandes économies au monde d’ici 2030, et l’Industrie 4.0 doit devenir le moteur de cette évolution. C’est pourquoi des incitations sont notamment créées pour attirer les investissements dans les nouvelles technologies. Fondée en 2016, la filiale de Pilz en Asie du Sud-Est, dont le siège se trouve à Singapour, apporte son soutien aux clients de la région APAC (Asie-Pacifique), notamment grâce à son offre de conseils et de prestations de services pour la sécurité et l’ingénierie : « Au départ, Pilz s’intéressait tout particulièrement à l’appréciation du risque et des installations ainsi qu’aux concepts et à l’analyse de sécurité. Tous ces thèmes ainsi que nos solutions d’automatismes ont été bien accueillis par nos clients et continueront de l’être », déclare James Michael Large, Vice-président responsable de la région Asie-Pacifique. La question est : comment mettre en œuvre les normes des sécurité adéquates pour les machines et les applications ? À Hanovre, les experts de Pilz Indonésie se tiendront personnellement à la disposition des visiteurs du stand Pilz pour un entretien.
Apprenez-en plus sur la participation de Pilz au salon ici

Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive, Unit 8
Mississauga, ON, L5N 5R8
Canada
Téléphone: +1 905 821 7459
E-mail: info@pilz.ca