На крупнейшей в мире промышленной выставке, специалист по автоматизации Pilz будет использовать свое присутствие на виртуальной выставке, чтобы показать как основная тема ” Промышленное преобразование” уже реализуется в промышленности сегодня – включая безопасность. Компания будет фокусироваться на индивидуализации и цифровизации. Они отражаются в новых изделиях: выходя за пределы модульной системы безопасности и поля компактных контроллеров PNOZmulti 2 плюс промышленная безопасность, компания Pilz будет акцентировать внимание на своих последних инновациях: защитном реле myPNOZ, которое было запущено в феврале. Специалисты Pilz будут отвечать на вопросы посетителей онлайн об особенностях данного изделия.
г. Остфильдерн, 7 апр. 2021 г.
Pilz, как участник выставки на виртуальной ярмарке в Ганновере 2021 с инновационными технологиями датчиков, компактных контроллеров и промышленной безопасности - фокусируется на индивидуализации, цифровизации и безопасности
Во время прямой трансляции выставки Pilz “Моя безопасность – От желания клиента до индивидуальной системы безопасности” (среда, 14.04.2021, 15:00 - 15:25), специалисты Pilz будет показывать отличия инновационных защитных реле myPNOZ: от процедуры цифровой покупки, интуитивного онлайн инструмента myPNOZ Creator и изготовленной на заказ сборки в изготовлении Pilz до быстрой, простой установки для заказчиков. Функции типа “простой логики” модульного защитного реле относятся к другому направлению; это показано с помощью примера в приложении. Мы покажем, как с помощью myPNOZ, компания Pilz может предложить системы безопасности, собираемые согласно особым индивидуальным требованиям заказчиков. После этого, специалисты Pilz ответят на ваши вопросы.
Использование системы защитных ограждений отличается безопасностью и надёжностью
Другим ключевым вопросом на виртуальном выставочном стенде является способ ограждения защитных заслонок с эффективностью и требования безопасности и надежности, играющие роль при соответствующем использовании. Целью продукции является ручной модуль PSENmlock, дополнение к модульной системе защитных ограждений от Pilz: в составе универсальной системы безопасности, новый ручной модуль имеет встроенный пускатель, а также встроенное разъединяющее устройство. Вместе с датчиком защитной заслонки PSENmlock для безопасной и надежной блокировки , кнопочный блок PITgatebox с опциональной встроенной системой разрешения доступа PITreader, диагностическая система устройства защиты для безопасного последовательного подключения и компактный контроллер PNOZmulti 2, представляет отдельное адаптируемое, гибкое решение для доступа к заслонке.
Компактный контроллер как монитор безопасности
Системы безопасности для мониторинга защитных заслонок поставляются вместе с конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2 от Pilz, но это не всё - PNOZmulti 2 - это элемент обеспечения безопасности для самых больших площадей. В дальнейшем, приложения или сценарии реализации могут быть реализованы с помощью конфигурируемого компактного контроллера благодаря новым модулям: управление горелкой находится буквально в горячей точке применения. Новый модуль с четырьмя цифровыми входами и четырьмя релейными выходами PNOZ m EF 4DI4DORD имеется в наличии для основного устройства горелки PNOZ m B1. Это позволяет пользователям управлять зависимыми от установки функциями безопасности. Например, новый модуль позволяет Вам безопасно управлять предохранительными клапанами, давлением воздуха горения или зажиганием горелки в печи.
Быстро реагируйте на события движения!
Мониторинг движения был также оптимизирован на PNOZmulti 2. Новый модуль мониторинга движения PNOZ m EF 1MM2DO расширяет область применения для приводной техники и использует каскадное и отложенное выключение для защиты средств производства и оборудования: модуль безопасно контролирует ось вместе с основной единицей PNOZ m B0 или PNOZ m B1. Для каждого модуля Вы можете создать программу независимого модуля (mIQ) для прямого контроля безопасных цифровых выходов. Преимущество: быстрое время реакции на события движения.
Надёжные сети автоматизации с помощью системы
промышленной безопасности Pilz являются важной задачей для Pilz: на ярмарке в Ганновере специалисты по безопасности будут представлять новую прошивку для межсетевой защиты SecurityBridge, которая предлагает всестороннюю защиту для промышленных сетей автоматизации. В дальнейшем пользователи могут применять ее для обеспечения надёжной защиты на уровне приложения для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti и системы автоматизации PSS 4000 от Pilz, но и это не всё! Межсетевая защита теперь также гарантирует связь с проверкой данных от любого другого подписчика вне ассортимента продукции Pilz.
Дополнительная информация о нашем присутствии на выставке
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334