В своем ассортименте продукции для управления и контроля компания Pilz предлагает одиннадцать новых версий блока управления PITgatebox, с помощью которых можно обеспечить простую эксплуатацию выключателей и систем защитных ограждений. Версии со встроенным блоком считывания PITreader также позволяют обеспечивать не только защиту, но и промышленную безопасность за счет простого и понятного управления правами доступа.
г. Остфильдерн, 13 янв. 2021 г.
Компания Pilz на выставке SPS Connect 2020 – новые версии блока управления PITgatebox, обеспечивающие большую гибкость при эксплуатации защитных ограждений - надежная, безопасная эксплуатация
Теперь блок управления PITgatebox предлагается всего в 15 предварительно настроенных версиях, имеющих различные сочетания таких компонентов, как кнопки, переключатели. кнопки аварийного останова, а также блоки считывания PITreader. В результате пользователю гарантируется гибкость для реализации задуманных ими защитных ограждений в таких отраслях, как упаковочная, робототехника, автоматизация производств или деревообработка. PITgatebox обеспечивает простоту эксплуатации переключателей и систем защитных ограждений, при этом операторы также могут выполнять такие команды, как активация, останов или сброс установки или машинного оборудования простым нажатием кнопки.
Прочная конструкция для надежной работы
Все версии блока PITgatebox имеют литой цинковый корпус высокого качества с классом защиты IP65, устойчивый к ударам, вибрации и столкновениям, благодаря чему достигается вымокая эксплуатационная готовность. Также предлагаются соответствующие принадлежности для элементов управления. Благодаря компактному дизайну, блок управления можно легко и быстро установить на стандартный профиль. 12-контактный разъем M12 и поворотные концевые адаптеры обеспечивают простую установку и минимальные трудозатраты при подключении. Благодаря этому блок PITgatebox можно очень быстро подготовить к работе.
Совместное управление защитой и промышленной безопасностью
Чтобы обеспечить простой контроль прав доступа посредством PITgatebox, компания Pilz также предлагает две версии блока считывания PITreader. Пользователи получают индивидуальное разрешение на доступ к установке или машинному оборудованию с помощью закодированного ключа RFID, который они используют для подтверждения своей личности у защитного ограждения: ключ считывается блоком PITreader, после чего, при наличии надлежащего разрешения, предоставляется доступ. Выполнение таких команд,останов, разблокировка, блокировка или сброс машинного оборудования можно контролировать на основе успешной аутентификации. Поскольку доступ могут получить только уполномоченные лица, машинное оборудование защищается от неправильного использования или вмешательства, а время простоя сокращается.
Модульная система для контроля защитных ограждений
Если использовать новые версии блока управления PITgatebox с системами защитного ограждения PSENmlock или PSENslock, а также конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2 от Pilz, то можно сформировать комплексное решение, обеспечивающее простую эксплуатацию защитных ограждений с учетом индивидуальных потребностей каждого заказчика.
Дополнительная информация об изделии приведена на сайте: www.pilz.com/pitgatebox
Компания Pilz на выставке SPS Connect: Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.pilz.com/de-DE/sps
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334