请在地图上选择您的所在地,页面会直接跳转至相应国家的 Pilz 主页。 若无法选择国家,则请点击此处: 全球网点

关闭
中国 | 中文

升降机和升降设备的高效安全防护

PSS 4000 自动化系统具备针对载客和载货升降机安全防护的 TÜV 认证。

PSS 4000 自动化系统的组件现已被认证为适用于升降应用的安全组件。此类应用受到严格的安全法规管制,必须满足特定的要求。

该认证的基础是:

  • DIN EN 115-1:自动扶梯和可移动过道的安全规范 - 第 1 部分:制造与安装
  • DIN EN 81-1:升降机制造与安装的安全规则 - 第 1 部分:电动升降机
  • DIN EN 81-2:升降机制造与安装的安全规则 - 第 1 部分:液压升降机

 
升降机安全防护 - 可实施的多样化应用 

现在,借助 PSS 4000 自动化系统,升降机操作员和制造商可以使用技术上独立的灵活解决方案。该系统极其坚固且易于使用,为用户提供了最为丰富的功能。得益于最新通过的认证,可以实施各种应用: 

  • 载客升降机
  • 载货升降机和货梯
  • 所有类型的升降设备

PSS 4000 自动化系统为用户提供了涵盖所有自动化技术领域的灵活解决方案 - 外加涉及整个行业的应用选项。


更多信息:

PSS 4000 自动化系统

PSS 4000 的更多应用

PSS 4000 自动化系统– 安全、高效的升降机和升降设备安全防护解决方案