安全控制系统在实现其设备安全功能保障的同时,每时每刻都在产生大量的数据。例如急停按钮何时被按下,某人在某时打开了某扇安全门,何人在何时将机器切换到维修模式等。这些数据对于设备管理人员来说都很有价值,经济高效地加以收集利用,对于设备运维和生产安全意义重大。 有没有一款产品能经济高效地采集这些数据并分享给需要的人呢? 当然有!Pilz的IIoT网关Revolution Pi便是非常好的一种选择。
2023年4月24日
安全控制系统的好帮手
小型工控计算机 轻松接入云端
Revolution Pi是一款基于树莓派打造的,适用于工业环境的小型工控计算机,具有适用于工业应用的接口和连接。借助它,可轻松与PSS 4000自动化系统以及PNOZmulti和PNOZmulti 2的系统架构进行集成,从而将自动化网络接入云端。对于用户而言,便可以跨工厂使用和评估安全相关数据,优化流程!
适合工业应用的硬件和软件
在硬件方面,与传统树莓派相比,Revolution Pi可完全应用于工业环境,其采用24VDC供电,符合IEC 61131-2标准,抗干扰能力强,可在-40°C至+55 °C的温度条件下正常运行,CPU模块的左右两端可以扩展数字量和模拟量IO输入输出,以及不同的现场总线模块。
在软件方面,Revolution Pi出厂时,内部集成了Pictory配置软件以及Codesys实时运行环境,可以轻松组态上述硬件,实现轻量级的PLC功能。此外,Revolution Pi还集成了Node-Red及Python编程环境,借助树莓派自身的特点,实现协议转换、数据处理及存储、云端访问等计算机功能。这种“身兼数职”的功能使得Revolution Pi非常适用于IIoT应用。
Revolution Pi可以作为普通的PLC使用,同时其本质上是一台工业计算机,在性能上要比普通PLC要更胜一筹。兼容PLC及PC功能的Revolution Pi,将会给用户的IIoT应用带来强大的助力。
技术支持
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn
本文章对您是否有所帮助?