GB 22530-2008《橡胶塑料注射成型机安全要求》实施于2008年11月1日,属于国内较早的一批针对某个具体行业的强制性国标,距今已有十余年的时间。为了更好地跟国际注塑机安全标准接轨,GB/T22530-2022应运而生,该标准主要采用ISO 20430(国际注塑机安全标准)的技术标准,同时结合中国国内注塑机行业的执行要求,在2008年版本的基础上进行修订。
2023年6月23日
这个国标今年7月1日起实施,对你有影响吗?
EN ISO20430是现行的欧洲和国际标准,是目前在设计CE机型时,唯一的参考依据。GB/T 22530-2022于2022年12月31日发布,将于2023年7月1日正式实施。
2022版本与2008版本的主要技术差异,可以概括为以下几个方面:
- 2个安全手段
● 采用GB/T16855规定的安全所需性能等级
● 采用ISO 20430标准内附录的规定
在ISO 20430的标准中,主要风险清单(List of Significant Hazard)从标准的正文,移入到了标准的资料行附录I中
- 2个危险点
● 曲肘连杆结构内部储存能力引起的模板意外运动
新国标中新增使用动力操作式防护装置的要求:如果动力操作式防护装置的打开运动,对于合模机构区域的防护装置进入的操作人员存在危险,应中断打开运动,符合I型保护或PLr=c;新增使用光幕进行防护的要求:防护模具区域的光栅,使其延伸覆盖整个合模机构区域,该光幕中断时,应中断这些危险运动,符合PLr=d。
● 螺杆/柱塞的前进动作意外中断产生的危险
如果螺杆/柱塞的前进动作被意外中断了,应产生1个视觉的和/或听觉的警报。
- 8个安全要求
● 危险停机时间的考虑
● 高压软管的甩击风险的防护要求
等等......
注塑机的典型风险及主要防护“思路”
注塑机容易对人造成伤害的危险点主要集中在合模装置区、注射喷嘴区和加料口区,有可能对现场人员造成机械式伤害或者热源伤害。在防护思路上,主要采取联锁防护装置、加装安全光栅以及加装固定式防护装置等。
在安全控制器的选择上,根据需要控制的安全功能的数量不同,可以有多种选择。从控制单个安全功能的安全继电器,到可控制多个安全功能的模块化可编程安全控制,甚至是具有安全分布式控制功能的安全PLC,总有一款能够满足用户的应用需求。
皮尔磁是GB/T 22530-2022标准的主要起草单位之一,对新标准的要求以及新老标准之间的区别都非常地了解。
我们不仅熟悉标准,而且有丰富实践经验,能够为用户提供专业的安全咨询,让您的注塑机更快地达到CE安全要求;皮尔磁在产品线方面也非常地完善,能够针对不同规格的注塑机,根据用户的需求,提供高性价比的安全解决方案。
目前国内主要的注塑机生产企业都是我们的合作伙伴。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn