Средства защиты и защитные устройства, использующиеся в составе установок и оборудования

Устройства безопасности на агрегате

Средства защиты необходимы, чтобы как можно лучше защитить персонал от опасностей, могущих возникнуть в ходе эксплуатации машинного оборудования. Основной задачей является обеспечение безопасности персонала и защита его от опасностей, связанных с движущимися частями оборудования. Необходима установка технических средств защиты, таких как ограждения, которые предотвращают опасность достаточно простым способом, но при этом соответствуют требованиям к защите от постороннего вмешательства.

Когда речь идет о средствах защиты машинного оборудования, следует учитывать множество нормативных требований, могущих быть представленными в различных формах, в зависимости от конкретного государства. В Европейском союзе, например, производитель обязан соблюдать требования Директивы 2006/42/EC, т. е. Директивы о безопасности машинного оборудования. Также, как правило, имеются нормы, принятые в конкретных государствах, которые компании-операторы должны учитывать и соблюдать.

Производитель не всегда в состоянии исключить абсолютно все риски, возникающие при эксплуатации оборудования, так как такой подход может серьезно затруднить эксплуатацию или воспрепятствовать выполнению оборудованием каких-либо функций. Если определенные угрозы невозможно исключить при проектировании, и имеется остаточный риск, производитель должен учесть в проекте защитные устройства. Согласно Директиве о безопасности машинного оборудования, потенциально опасные движущиеся части механизмов должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы предотвращать риск происшествий, вызванных непреднамеренным входом человека в контакт с механизмом. Если риск не может быть сведен к минимуму при проектировании, то «движущиеся части машин и механизмов должны быть снабжены ограждающими или защитными устройствами» (Приложение № 1 к Директиве о безопасности машинного оборудования).

Человек в защитных каске и очках проверяет работу оборудования

Два базовых принципа функционирования устройств безопасности

Система защитных ограждений PSENsgate в состоянии, обеспечивающем безопасность

Здесь проводится различие между технологиями – ограждениями и защитными устройствами. Ограждающие приспособления предотвращают доступ или вмешательство людей в опасную зону. Тем не менее, иногда бывает невозможно, а то и бессмысленно использовать такие стационарные защитные средства, особенно если в результате их применения возрастает риск несанкционированного вмешательства. Приложение № 1 Директивы о безопасности машинного оборудования требует, чтобы конструкция ограждающего приспособления предотвращала беспрепятственный вывод его из строя. В противном случае такое оборудование не будет иметь маркировки CE. В таких случаях потенциальным выходом служат защитные устройства. Такие устройства обеспечивают безопасность без физического блокирования доступа в опасную зону. Здесь часто используются технологии контроля и управления, такие как защитные световые завесы, работающие в связке с защитным контроллером.

Устройства безопасности

  • Стационарные средства защиты: Защита обеспечивается путем установки физического заграждения, например, защитного ограждения. Такие средства защиты устанавливают стационарно и идентифицируют для лучшей видимости, например, при помощи использования желтого цвета.
  • Подвижные средства защиты: физическое заграждение является подвижным, например, представляет собой ворота, устроенные в защитном ограждении, или крышки, откидные защитные устройства и раздвижные двери. Так называемые устройства блокировки, такие как защитные датчики, контролируют положение средств защиты. Они используются для предотвращения выполнения оборудованием функций, сопряженных с опасностью.

Защитные устройства

  • Электрочувствительное защитное оборудование (ESPE), оптоэлектронные защитные устройства, например, световые завесы, лазерные сканеры или защитные системы, основанные на использовании видеокамер. Помимо классического электрочувствительного защитного оборудования, защитные радарные системы также подпадают под категорию защитных технологий, не требующих установки физических заграждений.
  • Защитное оборудование, чувствительное к давлению или прикосновению, например, сенсорные контактные коврики или кромки. При этом опасные функции оборудования будут остановлены, если сотрудник встанет на сенсорный контактный коврик.
  • Средства защиты, зависящие от расположения,, например, двуручные кнопки или иные ручные устройства управления или активации. Как правило, они располагаются за пределами опасной зоны. Двуручные устройства управления требуют использования оператором обеих рук при эксплуатации оборудования, например, пресса.

При внедрении защитных мер следует обеспечивать соблюдение надлежащих безопасных расстояний, иначе средства защиты могут оказаться неэффективными. Основная информация по данному вопросу изложена в стандартах EN ISO 13854, EN ISO 13855 и EN ISO 13857.

Средства защиты на оборудовании следует проектировать таким образом, чтобы они без необходимости не препятствовали выполнению рабочих задач при эксплуатации по назначению. Как минимум, такое требование содержится в , в котором изложены принципы конструирования машинного оборудования с обеспечением безопасности.

Несанкционированное вмешательство в работу устройств безопасности

Несанкционированное вмешательство в работу средств защиты приводит к утрате ими эффективности или в значительной степени препятствует их функционированию как таковому. В результате оборудование используется вразрез с его целевым назначением, или же предусмотренные производителем меры обеспечения безопасности утрачивают функциональность.

Не особо даже важно, каким именно способом было осуществлено несанкционированное вмешательство. Статистика производственных происшествий показывает, что многие компании недооценивают риск несанкционированного вмешательства. Как производитель оборудования, так и эксплуатирующая его компания принимают на себя юридические обязательства по соблюдению технических требований к обеспечению безопасности операторов. При этом необходимо учитывать и внедрять требования соответствующих стандартов, как при проектировании оборудования производителем, так и при его эксплуатации компанией-оператором. При получении сотрудником травмы в результате эксплуатации оборудования, как производитель, так и оператор могут ожидать последствий в рамках уголовного законодательства, в частности, если причиной происшествия стал отказ средств защиты в результате несанкционированного вмешательства.

Требуется помощь? Наши эксперты в сфере безопасности с радостью проведут техническую инспекцию защитных устройств (например, электрочувствительного защитного оборудования) на ваших объектах и проработают возможные дополнительные меры защиты вместе с вами.

Проверка состояния устройств безопасности

Требуется дополнительная информация? Читайте подробнее в главе 4! В кратком руководстве по безопасности приведена актуальная информация по безопасности машинного оборудования.

Краткое руководство по безопасности
Значок «Остановить постороннее вмешательство!»

Сводная информация

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения